This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:WIR 证书与正常调试证书的比较

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648399/am62p-q1-wir-cert-compare-with-normal-debug-cert

器件型号: AM62P-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们收到了 TI 的 CPR 文档(Sitara MPU 客户故障分析)、并需要阐明一些未结项目。

如前所述、我们必须生成 WIR 证书来解锁 JTAG 以进行 ATE 测试。

我们检查了 WIR 证书数据结构、与普通调试证书类似:

–【调试】

–debugUID = format:hex、ocT:

–debugType = INTEGER:4

–coreDbgEn = integer:0

–coreDbgSecEn = integer:0  

但只有 debugType 设置为 4(完整)、并且还使用相同的客户密钥对其签名。

问:

  1. 与普通调试证书有何区别? 只是暂停复位中的内核。
  2. 如何发送此 WIR 证书? 还要使用 dbgauth.exe 命令?
  3. 如果 TIFS 无法启动、那么它是否可以接受 WIR 证书来解锁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全覆盖模式支持通过 JTAG 访问器件、以便运行生产功能测试和基准测试以进行故障分析。

    一旦进入 WIR 安全覆盖模式、ROM 就会处理解锁证书。 经过身份验证后、ROM 强制执行以下操作。

    1/。 将安全资产锁定到相当于 GP 设备的位置:
    -清除安全 RAM
    -锁定安全 ROM 访问
    -锁定 OTP 保险丝的访问
    2/。 允许通过 JTAG 访问器件

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    所以 WIR 证书会在启动阶段由 ROM 处理?  那么如何将 WIR 证书发送到目标?

    正如我所知、正常调试证书将由 TIFS 在运行时处理。  

    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 POR 时、当 EMU0=0/EMU1=1 时、ROM 进入 WIR 安全覆盖模式。
    解锁证书通过 JTAG 调试器通过 SAP 发送、解锁证书由 ROM 处理

    此致、
    - Hong