This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Code Composer GUI

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648340/ccstudio-code-composer-gui

部件号: CCSTUDIO

尊敬的专家:  

我在今天早些时候使用了 GUI Composer、然后某种器件工作不正常、无法再使用对我的工程的 Web 访问权限。 该视图显示的是空文件夹、我甚至无法在其中创建新工程。 门户是否有问题?



Regads、

Valeriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了添加到我之前的评论,我上传的文件时,系统挂起,之后任何尝试继续,包括重新启动浏览器,注销和重新登录,只显示空文件夹。 创建新工程会执行任何操作、并尝试上传生成的错误、如下所示:  

    我甚至尝试了不同的计算机和不同的登录。 到目前为止,我没有尝试过我通过一个空文件夹的初始屏幕。

    请帮助我恢复我的项目。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeriy:  

    您的 GC 工作区是否仍有问题?

    谢谢

    Ki