This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCPXEVM 上不稳定的 eMMC

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647426/j721excpxevm-unstable-emmc-on-j721excpxevm

器件型号: J721EXCPXEVM
主题中讨论的其他器件: TDA4VL

您好、

我们正在尝试让 eMMC 驱动器与 J721S2 CPU/J721EXPCPXEVM SOM 组合上的 eMMC 配合使用。 J721EXPCPXEVM 的修订版本号为 PROC079A。 在发出 CMD21、CMD13、CMD8 等命令时、我们似乎存在稳定性问题 我们发现、当我们将电路板熄火一段时间时、eMMC 驱动器似乎稳定地运行、而不是进行短暂的下电上电。 只有在短暂下电上电后、eMMC 才能按预期工作。 不适用于 HS400、HS200、甚至更慢的速度。

我们使用 10.01.00.04 版 SDK 进行器件树参考等 我们甚至尝试了版本 11、但这不会改变行为。  

这是 J721EXCPXEVM PROC079A 上 eMMC 的已知问题吗、如果是、我们如何缓解该问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Paaseen:

    因为我在办公室外出了几天,所以很抱歉耽误了时间。

    在发出 CMD21、CMD13、CMD8 等命令时、我们似乎存在稳定性问题 我们发现、当我们将电路板熄火一段时间时、eMMC 驱动器似乎稳定地运行、而不是进行短暂的下电上电。 只有在短暂下电上电后、eMMC 才能按预期工作。 不适用于 HS400、HS200、甚至更慢的速度。

    我已通知相应的硬件专家对该查询进行了研究、因为这似乎是一个硬件查询。

    在这种情况下、您是否可以共享问题发生时使用示波器测量的 CMD 响应信号、以便进一步分析和调试该问题。

    此致

    Gokul Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    这不是已知问题。 您是否在其他电路板上看到了这种行为? 在合格和不合格的情况下、您是否都能够检查 SoC 的温度?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我们在两块 PROC079A 板上看到了这种情况、但在 PROC079E3 上、它的表现更好(所有配备相同版本 TDA4VL SOM 的板)。 请注意、这些问题发生在向 HS400 配置通信模式(总线宽度,时钟速度等)时。 另请注意、发送的所有中间命令都会产生预期中断和返回状态而没有错误。

    示波器和温度测量无法实现。

    通过重复一些命令(一次失败)并插入小延迟、我们现在认为已经找到了可靠的权变措施。 “A“版本的板只需要更多时间来初始化 eMMC 通信。

    因此、虽然我们仍想知道问题是否真正取决于电路板版本、但目前我们的问题已得到解决。

    此致、
      1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您是否在创建定制 eMMC 驱动程序? 如果是、您是否确认了 SDK 本机的 eMMC 驱动程序可以正常工作?

    如果使用 Linux、您应该能够使用以下命令读取 vTM。 不过、我现在不怀疑温度是个问题。

    cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp

    此致、
    标记