This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:MbedTLS 版本更新

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649254/am2432-mbedtls-version-update

器件型号: AM2432
主题: AM2434 中讨论的其他器件

您好、
客户使用 MCU+SDK v 11.01.00.19、但计划迁移到 v12。
他们计划使用 Lwip 栈以及 MCU+SDK 中的 MbedTLS 在其产品中构建 TLS 支持。 集成的 MCU+ MbedTLS 是 2018 年的 v2.13.1。 客户请求更新的版本。  
是否有计划在未来升级该版本?
在产品中使用此旧版本也是一个安全问题。

此外、您是否有硬件加速器与 MbedTL 集成的示例。 似乎没有 PKA 签名/验证加速、握手速度相当缓慢。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    目前、没有计划将 MbedTLS 迁移到更高版本。 我们已提交要求、要求为 AM243x 和 AM62 平台启用 SA2UL 卸载。 不过、我们还没有时间表来说明 SDK 中是否提供了硬件卸载。 您能否提供有关客户正在使用哪个平台的详细信息?

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:
    客户将 MCU+ SDK 用于 AM2434 和 AM64424。

    > 目前、没有将 MbedTLS 迁移到更高版本的计划。  
    您知道为什么我们没有更新计划、我们坚持使用旧版本吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    截至目前、客户尚未要求更新版本的 MbedTLS。 这就是为什么没有将其作为路线图的一部分加以考虑的原因。  

    客户要求支持硬件卸载的时间表是什么?

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    > 到目前为止、客户还没有要求使用较新版本的 MbedTLS。
    这是一个遗憾。 新版本
     改进了性能和 TLS 握手、并采用了新方法来减少存储器占用空间。
    客户现在将尝试 自行更新 MbedTLS。  它们已经处于开发阶段。

    此致、Holger