This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:有关 Cortex-A53 上 Linux + FreeRTOS AMP 共存 SDK 发布路线图的咨询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647405/am62l-inquiry-regarding-release-roadmap-for-linux-freertos-amp-coexistence-sdk-on-cortex-a53

器件型号: AM62L

尊敬的专家:

 

我目前正在针对需要在多核处理器(例如无 MCU 的 AM62L/Cortex-A53)上共存 Linux 和 RTOS 的即将开展的项目评估软件架构。

根据我们对架构选项的回顾、我们对 FreeRTOS AMP (MCU+ SDK) 方法非常感兴趣、其中独立的 FreeRTOS 实例在专用 A53 内核上运行、并在独立内核上运行 Linux。

但是、我们注意到、这种特定集成(FreeRTOS AMP 与 Linux SDK 结合使用)可能在当前的正式版本包中不完全可用或不受支持。

您能否对以下问题提供一些见解?

  1. MCU+ SDK/ Linux SDK 软件包是否有完全支持 A53 上的 Linux + FreeRTOS AMP 共存的官方路线图或预计发布日期?

  2. 如果在不久的将来不支持 A53 上的 FreeRTOS AMP 与 Linux 一起使用、那么 Jailhouse Hypervisor 当前是否是 TI 为 Linux + RTOS 共存而推荐和验证的唯一方法?

任何路线图更新或技术指南都将非常感谢、因为它对于我们的系统架构设计至关重要。

感谢您的时间和支持。

 

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    AM62L 只有两个 A53 内核。
    运行 AMP 会造成许多问题、如中断处理和资源分配。 二级高速缓存在两个内核之间共享。
    因此、运行 AMP 是不可取的做法。

    在 FreeRTOS 方面、未来不支持 AM62L。
    我们将在 AM62L 上迁移到 Zephyr。 现在它位于 Zephyr 上游、现在 TI.com 上不支持它、将来会迁移到 Zephyr 模型。

    AM62L 主要仅在 SMP 模式下支持 Linux。
    不支持在一个内核和另一个运行 RTOS 的内核上运行 Linux。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您提供有关 AM62L 在传统 AMP 中的双 A53 架构限制的详细反馈、以及上游 Zephyr 的路线图更新。

    鉴于您认为 AM62L 在 SMP 模式下主要支持 Linux、并且由于存在共享 L2 高速缓存和资源分配问题、不建议直接在单独的内核上运行 Linux/RTOS、我们想探索使用 Jailhouse Hypervisor 作为替代解决方案的可能性。

    由于 Jailhouse 可以严格地将硬件资源(CPU 内核,内存区域和特定中断)划分为单独的“单元“、因此我们希望了解 TI 关于以下几点的官方立场和建议:

    1. 可行性和建议: TI 是否建议或支持在 AM62L 上实施 Jailhouse、以便将一个 A53 内核用于 Linux(根单元)、将另一个 A53 内核隔离用于运行 RTOS 的非根单元(例如 Zephyr 或 Bare-metal)?

    2. 共享 L2 高速缓存的影响: 即使使用 Jailhouse 对 CPU 内核进行分区、L2 高速缓存仍然在两个 A53 内核之间进行物理共享。 从 TI 的设计角度来看、Linux 根单元的缓存活动是否会严重影响 RTOS 单元的确定性实时延迟?

    3. 硬件资源分区: AM62L 上的内部外设防火墙和中断控制器 (GIC) 是否已经成熟且足够细化、从而允许 Jailhouse 在不与 Linux SMP 内核冲突的情况下安全地将专用 UART/SPI/CAN 外设分配给 RTOS 单元?

    4. TI 参考设计: TI 是否有我们可以利用的 AM62x/AM62L 系列中 Jailhouse 的任何现有参考设计、补丁或评估指标?

    我们期待您对这种架构方法的见解。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel  

    我们在包括 AM62L 在内的大多数 AM62x 系列器件上都提供了 Jailhouse  

    3.7.1. Jailhouse—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

    请查看它是否适用于您的客户及其终端应用。  
    我们还在文档中发布了一些性能数据  

    3.7.1. Jailhouse—适用于 AM62L 的 Linux SDK 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    之前提供的链接不包含有关如何在 Jailhouse 内集成和引导实时操作系统 (RTOS) 的具体详细信息。 您能否提供相关文档、参考设计或推荐的方法来实现此目的?

    具体而言、我们希望:

    • 为 RTOS 配置 Jailhouse 单元的指导原则。

    • 运行 RTOS 的非根单元的引导序列/过程。

    • 涉及此实现的任何 TI 特定示例工程或应用手册。

    感谢您的支持。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    我正在将您的查询发送给合适的专家 、以便对上述问题进行评论。

    此致、

    Anil.