This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:以太网 RJ-45 LED 未亮起、并且在生产线测试 JIG 时无法 ping 通

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648289/am4376-ethernet-rj-45-led-not-coming-and-fails-to-ping-at-production-line-test-jig

器件型号: AM4376

当我们将 UART 电缆连接到生产线测试 JIG 上的调试端口、并且以太网电缆连接到 RJ45 端口时、会在调试端口上接收到 UART 日志、但以太网 RJ45 LED 不会亮起、ping 不起作用。 但是、当我们拔下 UART 电缆并打开设备电源时、以太网 LED 亮起、通信正常。 我随附了以太网部分和调试端口连接的原理图。
 
image.png
 
 
image.png
 
请告诉我为什么会发生这种情况,当我们同时连接两个然后以太网 LED 不亮 ,但当我们拔下 UART 电缆并在主机上供电时,以太网 LED 就会出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    感谢您的查询。

    您能以可搜索格式分享原理图吗?

    您可以通过私聊方式分享、以防在 E2E 上分享问题。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在私人聊天中给你发了消息,请查看此内容并回复我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    收到原理图。

    我将查看并添加我的意见。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    谢谢你。

    您能否确认 J5 是调试端口。

    连接 UART 时、是否使用 J5 的电源为 UART 模块供电?

    您能否测量 J5 引脚 1 上的电源

    请测量/验证 TXD 或来自外部 UART 接口的 RXD 引脚的 IO 电平

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    如果您有关于外部 UART 接口输入的详细信息、我可以快速进行检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    [引述 userid=“177086“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648289/am4376-ethernet-rj-45-led-not-coming-and-fails-to-ping-at-production-line-test-jig/6355307

    您能否确认 J5 是调试端口。

    连接 UART 时、是否使用 J5 的电源为 UART 模块供电?

    您能否测量 J5 引脚 1 上的电源

    请测量/验证 TXD 或来自外部 UART 接口的 RXD 引脚的 IO 电平

    [/报价]

    检查您是否需要取得进展?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 kallikuppa  

    此时、当以太网电缆和 UART 电缆同时连接到笔记本电脑时、以下是调试端口的电压。

    VCC 3.324
    Tx 3.308.
    Rx 3.302.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此电缆将 USB 连接到 UART  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    请检查 USB 电缆是否具有电源引脚上可用的电源(我假定红色导线)

    如果引脚有电源、请勿连接该引脚。

    连接 TX、RX 和 GND 并进行测试

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我连接了相同的 3 根电缆而不是 VCC 电缆、但仍然存在此问题、因此是否有任何序列、例如先连接以太网电缆、然后将板上电、然后将 USB 连接到 UART 电缆、这是因为当我们同时连接这两条电缆并且主板以太网端口上的电源 LED 不会亮起、并且尚未建立到 PHY 的链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    您能否在将 USB 电缆插入计算机而不将电缆连接到 UART 连接器 J5 时测量 TXD 和 RXD 的电压

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.309 和 3.184

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    信号上有二极管、因此如果在电源可用之前连接了 UART 信号、信号将偏置双绞线。

    您必须为定制电路板上电、然后连接 USB 电缆。

    请检查一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 这些是 保护/钳位二极管、不适用于正常信号路径、因此有所帮助  

    ESD 保护、过压保护。
    尽管这一问题并不是每次都出现的。 如果我们运行电路板 20 次、那么我们观察到其中 4 到 5 次。 再次关闭电源、然后再次打开、UART 日志和以太网 LED 都正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Roushan Kumar,

    [报价 userid=“651833“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648289/am4376-ethernet-rj-45-led-not-coming-and-fails-to-ping-at-production-line-test-jig/6357574

    但 这些是 保护/钳位二极管、不适用于正常信号路径、因此有所帮助  

    ESD 保护、过压保护。
    [/报价]

    电源斜升后、应施加输入。

    当电源不可用时、TXD 和 RXD 输入可能会通过二极管导通。

    您能否尝试按照顺序(例如为电路板供电,然后多次连接 USB 连接器)进行操作、告诉我这样是否有所改进。

    此致、

    Sreenivasa.