This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:MCU+ SDK:GP 电路板 WKUP UART 上缺少设备管理器 (DM) 日志

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, SK-AM62, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647292/sk-am62-mcu-sdk-missing-device-manager-dm-logs-on-wkup-uart-for-gp-board

器件型号: SK-AM62
主题中讨论的其他部件: 、 sysconfig

您好 TI 专家、

我目前正在使用两个 AM62x 评估模块: SK-AM62B-P1 (HS_FS) 和 SK-AM62 (GP)。

我遇到有关设备管理器 (DM) 跟踪日志的问题。 在完全相同的 R5F 工程下、HS_FS 板通过 WKUP UART 成功输出了 DM 日志、但 GP 板不会在 WKUP UART 上打印任何 DM 日志。

请注意、这两个电路板均成功在 UART1 上输出 TIFS 日志、在 UART0 上输出标准应用日志。

环境详细信息:

  • MCU+ SDK 版本: 11.02.00.23

  • CCS 版本: 2051

  • SysConfig 版本: 1.24.2+4234

  • 主机操作系统: Windows 11.

采取的步骤:

按照 SYSFW 跟踪 API 指南、我 SYSFW_TRACE_ENABLE 在以下文件中启用了宏:

mcu_plus_sdk_am62x_11_02_00_23\source\drivers\device_manager\sciclient.h

我还确保启用所有 trace_src_enables 和 trace_dst_enables。

然后、我使用以下命令为每个电路板编译工程:

对于 HS_FS 板:

gmake -s -C tools/sysfw/boardcfg SOC=am62x DEVICE_TYPE=HS
gmake -s all PROFILE=release -j32
gmake -s all PROFILE=debug -j32

对于 GP 电路板:

gmake -s -C tools/sysfw/boardcfg SOC=am62x
gmake -s all PROFILE=release -j32
gmake -s all PROFILE=debug -j32

您能否告知 GP 器件为了将 DM 日志正确路由到 WKUP UART 而需要任何特定的配置或 boardcfg 差异?

非常感谢您的时间和支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会在我结束时测试一次、然后返回给您。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望您做得好。

    我只是想跟进、看看您是否能够在您这边重现问题。 请告诉我、您是否需要我这边的任何其他日志、SysConfig 文件或工程配置来帮助进行测试。

    再次感谢您的时间和帮助!

    此致、

    Lund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    我将在明天更新我的观察结果、同时您能否连接到所有 4 个 UART 端口并分享您在这些端口上观察到的内容、因为如果您看到打印的 TIFS 日志、预计不会打印 DM 日志。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    指定的专家在星期三之前不在办公室。 请预计对此主题的响应会延迟。

    此致、

    Tushar