This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN:H265 编码器在操作期间报告了错误。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638653/tda4ven-the-h265-encoder-reported-an-error-during-operation

部件号: TDA4VEN

您好、专家:

  我们使用的 SDK 版本为 11.0。 我们总共编码了 2 个 H265 视频流。 在操作过程中,我们发现视频偶尔有马赛克效果,同时内核 wave5 将打印如图所示的错误消息。 请帮助确认导致此问题的原因。 谢谢你。

img_v3_0210v_9861da0e-6769-44f1-b786-ea93819e36dg.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是在 Vision-Apps SDK (Linux+RTOS) 还是仅在 Linux 上执行。  

    能否分享您正在使用的管道? 是 GStreamer 还是 V4L2 应用?

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用的是 Linux + RTOS、SDK 版本为 11.0。 在编码阶段、使用了 gstreamer。 下面是用于构建流水线的流水线和代码。

       gst-launch-1.0 \
    appsrc name=appsrc_xxx format=time is-live=true ! \
    queue name=queue_xxx leaky=0 ! \
    capsfilter name=capsfilter_xxx caps="video/x-raw,format=(string)NV12,width=(int)832,height=(int)1120,framerate=(fraction)25/1,colorimetry=bt601" ! \
    v4l2h265enc name=h265enc_xxx \
    output-io-mode=5 \
    extra-controls="video_bitrate=(int)6000000,video_gop_size=(int)25,prepend_sps_and_pps_to_idr=(int)1,video_bitrate_mode=(int)0,hevc_maximum_qp_value=(int)38,hevc_i_frame_qp_value=(int)22,hevc_level=(int)4,frame_level_rate_control_enable=(int)1" ! \
    appsink name=appsink_xxx sync=false
    
    
    appsrc name=appsrc_xxx format=time is-live=true ! \
    queue name=queue_xxx leaky=0 ! \
    capsfilter name=capsfilter_xxx caps="video/x-raw,format=(string)NV12,width=(int)1568,height=(int)1120,framerate=(fraction)25/1,colorimetry=bt601" ! \
    v4l2h265enc name=h265enc_xxx \
    output-io-mode=5 \
    extra-controls="video_bitrate=(int)6000000,video_gop_size=(int)25,prepend_sps_and_pps_to_idr=(int)1,video_bitrate_mode=(int)0,hevc_maximum_qp_value=(int)38,hevc_i_frame_qp_value=(int)22,hevc_level=(int)4,frame_level_rate_control_enable=(int)1" ! \
    appsink name=appsink_xxx sync=false

    这是用于构建流水线的代码。

    void CFrameDataConverter::CreateCompressPipeline(int iWidth, int iHeight, const ColorType& eDstColorType)
    {
        if(nullptr != m_pCompressPipeline){
            CloseCompressPipline();
        }
        if (nullptr == m_pAllocator)
        {
            m_pAllocator = gst_dmabuf_allocator_new();
        }
    
        //创建一个流水线,该流水线名字是【Compress-pipeline】
        std::string strName = (std::string("pipeline_") + m_strChannel);
        m_pCompressPipeline = gst_pipeline_new(strName.c_str());
        ///appsrc用于从应用程序中提取数据,并将其发送到 GStreamer 流水线(Pipeline)中
        strName = (std::string("appsrc_") + m_strChannel);
        m_pCompressSource = gst_element_factory_make("appsrc", strName.c_str());
        // 创建queue元素
        strName = (std::string("queue_") + m_strChannel);
        GstElement *queue = gst_element_factory_make("queue", strName.c_str());
        //encode的过滤和转换器
        strName = (std::string("capsfilter_") + m_strChannel);
        GstElement *pFilter1 = gst_element_factory_make("capsfilter", strName.c_str());
        //编码器
        GstElement *pEncoder = nullptr;
        switch (eDstColorType)
        {
            default:
            case ColorType::COLOR_TYPE_H264:
                strName = (std::string("h264enc_") + m_strChannel);
                pEncoder = gst_element_factory_make("v4l2h264enc", strName.c_str());
            break;
            case ColorType::COLOR_TYPE_H265:
                strName = (std::string("h265enc_") + m_strChannel);
                pEncoder = gst_element_factory_make("v4l2h265enc", strName.c_str());
            break;
        }
        //输出插件
        strName = (std::string("appsink_") + m_strChannel);
        GstElement* pSink = gst_element_factory_make("appsink", strName.c_str());
    
        //设置数据源为内存中获取
        g_object_set(m_pCompressSource, "format", GST_FORMAT_TIME, "is-live", TRUE, NULL);
        // 设置queue元素的leaky属性为2(0不丢帧,1新的丢弃,2旧的丢弃)
        g_object_set(queue, "leaky", 0, NULL);
        //创建一个视频格式的caps结构
        GstCaps *caps1 = gst_caps_new_simple("video/x-raw",
                                        "format", G_TYPE_STRING, m_strFromFormat.c_str(),
                                        "width", G_TYPE_INT, iWidth,
                                        "height", G_TYPE_INT, iHeight,
                                        "framerate", GST_TYPE_FRACTION, 25, 1,
                                        "colorimetry", G_TYPE_STRING, "bt601",
                                        NULL);
    
        g_object_set(pFilter1, "caps", caps1, NULL);
        gst_caps_unref(caps1);
        //设置编码器的额外控制选项
        /*Enum "GstV4l2IOMode" Default: 0, "auto"
            (0): auto             - GST_V4L2_IO_AUTO
            (1): rw               - GST_V4L2_IO_RW
            (2): mmap             - GST_V4L2_IO_MMAP            //0拷贝,mmap映射非DMA BUFFEER fd
            (3): userptr          - GST_V4L2_IO_USERPTR         //无效
            (4): dmabuf           - GST_V4L2_IO_DMABUF          //有拷贝
            (5): dmabuf-import    - GST_V4L2_IO_DMABUF_IMPORT   //0拷贝,mmap映射DMA BUFFEER fd
        */
        g_object_set(G_OBJECT(pEncoder), "output-io-mode", 5, NULL);
        GstStructure *extra_controls =
            gst_structure_new("extra-controls",
                "video_bitrate", G_TYPE_INT, 6000000,           //比特率6m/s
                // "h264_i_frame_period",G_TYPE_INT, 12,         //不设置I帧间隔,IDR帧代替I帧
                "video_gop_size", G_TYPE_INT, 25,               //IDR帧间隔25
                "prepend_sps_and_pps_to_idr",G_TYPE_INT, 1,    //在IDR帧前插入SPS和PPS
                "video_bitrate_mode", G_TYPE_INT, 0,            //1:固定比特率,0:可变比特率
                "hevc_maximum_qp_value", G_TYPE_INT, 38,        //最大QP值40
                "hevc_i_frame_qp_value", G_TYPE_INT, 22,        //I帧QP值20
                "hevc_level", G_TYPE_INT, 4,                    //HEVC级别4
                "frame_level_rate_control_enable", G_TYPE_INT, 1, // 开启帧级速率控制
                NULL
            );
        // 设置 extra-controls 属性
        GValue value = G_VALUE_INIT;
        g_value_init(&value, GST_TYPE_STRUCTURE);
        g_value_take_boxed(&value, extra_controls); // 注意:这会转移所有权,extra_controls 指针将不再有效
        g_object_set_property(G_OBJECT(pEncoder), "extra-controls", &value);
        g_value_unset(&value); // 释放 GValue
    
        //如果是"I420"或"NV12",不需要转换格式,直接皆可以使用
        // 先把元件加入到容器(流水线)中
        gst_bin_add_many(GST_BIN(m_pCompressPipeline), m_pCompressSource, queue, pFilter1, pEncoder, pSink, NULL);
        // 再确定连接方式
        gst_element_link_many(m_pCompressSource, queue, pFilter1, pEncoder, pSink, NULL);
        //设置回调函数
        GstAppSinkCallbacks callbacks = { NULL, NULL, new_sample_Compress};
        gst_app_sink_set_callbacks(GST_APP_SINK(pSink), &callbacks, this, NULL);
    
        if(gst_element_set_state(m_pCompressPipeline, GST_STATE_READY) != GST_STATE_CHANGE_FAILURE) {
           g_object_get(G_OBJECT(pEncoder), "device-fd", &m_DevFd, NULL);
           if(m_DevFd > 0) {INVO_APP_LOGI("chn[%s] codec dev fd = %d\n",m_strChannel.c_str(), m_DevFd);}
        }
        return;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    本周带宽受限。 下周我将简单介绍一下。  

    谢谢、

    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarabesh:

    我们已在客户电路板上运行 Linux memtester + 2 路编码器。 故障板 WAVE5 报告没有源缓冲区发生概率没有增加。

    看起来增加 LPDDR4 吞吐量无法加速这种问题的发生。

    以下是正常工作阶段 TDA4Entry 无内存大小静态。 由于 LPDDR4 大小限制、CMA 自由大小保持在~4.6MB。 不确定此较小的 CMA 大小是否与 H.264 编码器存在关系报告错误。  

    你有这种经验与我们分享吗?

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:  

    我仍在审核此内容。 您是否在使用 vision-apps SDK 中的 app_multi_cam 演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sarabesh、

      它是由我们自己开发的程序、而不是 TI 的演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

      已检查源代码 sdk11。 在 wave5_VPU_open_enc 中发现存储器泄漏错误、请应用它并尝试。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/memory_5F00_leakagea_5F00_commit_5F00_519e21e32398459ba357e67b541402f7295ee1b.patch

      在最新的 git 中、 出于某种原因、我还发现 src_buf 删除到 finish_encode。 补丁如下、请逐步尝试。

       /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Commit_5F00_0408e9d60cd1ee9e01c580b67fc68ddb48ecad14.patch

    谢谢。

    Linjun

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从客户处更新、昨晚在 3.5 小时的测试中没有出现问题、请继续关注。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghong:

    请告知我们您的进度、如果需要更多支持、我们将在本周关闭此 TT。

    [引述 userid=“485706“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1638653/tda4ven-the-h265-encoder-reported-an-error-during-operation/6325713

      已检查源代码 sdk11。 在 wave5_VPU_open_enc 中发现存储器泄漏错误、请应用它并尝试。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/memory_5F00_leakagea_5F00_commit_5F00_519e21e32398459ba357e67b541402f7295ee1b.patch

      在最新的 git 中、 出于某种原因、我还发现 src_buf 删除到 finish_encode。 补丁如下、请逐步尝试。

       /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Commit_5F00_0408e9d60cd1ee9e01c580b67fc68ddb48ecad14.patch

    [/报价]

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qinghong:

    将此 TT 关闭为等待很长时间。

    如果需要支持、请提交新工单。

    非常感谢!

    Yong