This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:如何在 AM623 SoC 上引导 ECDSA 密钥签名的 Linux SDK

Guru**** 2955460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1628836/am623-how-to-boot-ecdsa-key-signed-linux-sdk-on-am623-soc

器件型号: AM623
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好:

这个很棒的常见问题解答就是我在等待的信息

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623757/faq-how-to-boot-ecdsa-key-signed-linux-sdk-on-am6x-soc

您能否确认、这将明确适用于 AM623x 器件?

您能否确认支持 ECDSA P-521 (secp521r1)

当前支持哪些 ECDSA 算法?  

 

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    第一步是在 AM62P SoC 上启用 ECDSA 密钥支持。 ECDSA 支持需要更新 TIFS/SYSFW、其中包括用于常规安全启动的标准 TIFS 以及用于 OTP Keywriter 的特殊 TIFS、用于为用户的 ECDSA 密钥编程 SMPK-H/BMPK-H。

    AM62x SoC 上的 ECDSA 关键支持现在符合 TIFS 软件规划。
    我们是否有您对 ECDSA 关键支持的需求时间表的估计?

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    非常感谢您的快速答复。 遗憾的是、这不是我希望的答案。

    我们目前正在建立用于代码签名和设备生产准备的基础设施。 现在我需要就算法做出决定。 第一批器件制造完成后、我们将无法再更改算法。

    这意味着、如果 AM623x 没有 ECDSA、则我们必须选择 RSA。

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我正在内部查看 AM62x TIFS 计划中的 ECDSA 支持、并会让您随时发布。

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    软件团队的最新更新是 AM62 Keywriter 更新、其中包含 ECDSA 支持、目前的目标是到 4 月底。
    Keywriter 刷新计划是否符合您的时间线?

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    四月底是我可以处理的事情。 感谢您的更新。

    您能不能给我一些关于所支持算法的细节吗?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    以下是 TIFS 中支持的 ECDSA 曲线:
    NIST P-256/secp256r1、NIST P-384/secp384r1、NIST P-521/secp521r1 和 Brainpool p512r1

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    可点击此处获取具有 EC 密钥支持的全新 AM62x OTP Keywriter 12.0
    https://dr-download.ti.com/authenticated/secure/software-development/application-software-framework/MD-W5I8h4voaD/09.01.00.05/otp_keywriter_am62x_v12_00_00-linux-installer.run

    此致、
    - Hong