This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407APGEA

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646431/tms320lf2407a-tms320lf2407apgea

部件号: TMS320LF2407A

在哪里可以找到信息来确认 TI 器件型号 TMS320LF2407APGEA 的以下内容。 某客户对菲律宾的封装测试和达拉斯的晶圆制造厂提出了特定的要求、但我们不确定如何确认或保证这样做。  

封装厂

测试站点

晶圆制造厂地点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我找到了有关组装和测试站点的信息。 我剩下的唯一问题是如何确定晶圆制造厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、您请求的晶圆厂信息被视为 NDA 信息、因此我向您发送了一个朋友申请、可以直接发送给。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的谢谢你乔,我相信我成功地接受了你的朋友的请求! 谢谢 Mike  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、您的接受似乎没有实现。  你能再试一次,如果它仍然不起作用,我会找到另一种连接方式。  我更希望  我们都不需要在公共论坛上发布我们的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过私人消息进行响应。