This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:有关 TDA4VEN SoC 上 UART 波特率行为的问题

Guru**** 2958100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649776/tda4ven-q1-question-about-uart-baud-rate-behavior-on-tda4ven-soc

器件型号: TDA4VEN-Q1

我们有一个有关 TDA4VEN SoC 上 UART 波特率行为的问题。

在我们的定制电路板上、我们使用 UART 引导模式通过 UART 通信执行固件下载。

  • 在第一个定制板上:

    • 当设置为 UART 引导模式时、SoC 以 115200bps 的速度定期传输字符“C“(表示它正在等待 UART 通信)。
    • 固件下载工作正常。
  • 在第二个定制板上:

    • 在相同的条件下、传输的“C“看起来已损坏。
    • 检查波形后、波特率约为 1/10(约 11520bps)。

我们怀疑此问题可能是由硬件因素(例如时钟差异)引起的、我们目前正在对此进行调查。

但是、我们要问:

  • SoC 侧是否有任何因素可能导致 UART 波特率发生变化?
  • UART 引导期间是否有任何可能影响波特率的条件或配置?

由于 UART 通信本身不工作、也未执行固件下载、因此我们认为这不是由软件引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshiki、

    就像您描述的那样。

    如果在两个定制电路板上都进行了相同的配置并遵循了相同的过程、那么您怀疑这可能是硬件问题。

    请告诉我您是否需要我们这边的任何东西。

    此致、

    Vinit