This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:仅 MCU 模式、MCSPI0、MCSPI1 和 MCSPI2 取决于主域

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646192/dra829v-mcu-only-mode-with-mcspi0-mcspi1-and-mcspi2-dependent-on-main-domain

器件型号: DRA829V

尊敬的 TI 团队:

在仅 MCU 模式下、我们需要使用 MCSPI0、MCSPI1 和 MCSPI2、它们取决于主域。  根据 TRM、MCSPI 需要:

  • LPSC7
  • PLL0_HSDIV5
  • PLLCTR0

这些仅适用于上的主域、我怀疑我们需要转换到运行模式。 我们如何实现这一点并运行 MCSPI?

非常感谢您的帮助。

此致、
Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在仅 MCU 模式下、我们希望使用依赖于主域的 MCSPI0、MCSPI1 和 MCSPI2。

    在仅 MCU 模式下、源 MAIN 域关闭、因此无法从 MAIN 域访问任何外设或源。

    这些仅适用于上的主域、我怀疑我们需要切换到活动模式。 [/报价]

    是、要访问 MCSPI、您需要切换到工作模式。

    仅使用 MCU 外设时、建议使用仅 MCU 模式。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sudheer、

    非常感谢、这对您有很大帮助。  
    接下来、我想了解如何 将器件从仅 MCU 模式切换到工作模式。
    您能否说明此转换的正确顺序、以及是否提供了推荐的示例流程或 PDK 参考?

    此致、
    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想了解如何 将器件从仅 MCU 模式切换到工作模式。
    您能否说明此过渡的正确顺序、以及是否有推荐的示例流程或 PDK 参考可用?

    我们有一个 TI SDK 中的 LPM 示例 、用于演示仅 MCU 模式的概念。 有关更多详细信息、请参阅下面的。
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/11_00_00_06/exports/docs/pdk_jacinto_11_00_00_21/docs/userguide/jacinto/modules/lpm/lpm_mcu_only_mode_jacinto.html

    另请参阅下面的常见问题解答。
    【常见问题解答】TDA4VM-Q1:如何在 J721E EVM 上运行和验证仅 MCU 模式


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本示例中、认为我们从 运行进入仅 MCU 模式。 我们是否可以认为这与通过硬件输入时相同? (仅 MCU 引脚)

    在这种情况下、我们仅在通电后立即从 off->MCU 进入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在本例中、我们认为我们从 Active 进入仅 MCU 模式。 我们是否可以认为这与通过硬件输入时相同? (仅 MCU 引脚)[/报价]

    是、SDK 中的示例从工作模式进入仅 MCU 模式、然后返回工作模式。

    [quote userid=“700047“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646192/dra829v-mcu-only-mode-with-mcspi0-mcspi1-and-mcspi2-dependent-on-main-domain/6348671

    我们是否可以认为这与通过硬件输入时相同? (仅 MCU 引脚)

    在这种情况下、我们仅在通电后立即从 off->MCU 进入。

    [/报价]

    是的、这是可能的、但我们没有任何示例应用程序、您可以参考 LPM 和引导应用程序示例、并在内部 RAM 上运行、而不是在主域的 DDR 上运行。
    SBL 还需要使用仅 MCU 模式运行、该模式仅初始化 MCU 域而不初始化主域。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使仅 MCU 引脚仍处于运行状态、是否也可以从仅 MCU 更改为运行?

    在我的应用中、我不需要任何应用程序在 MAIN 域上运行、 只需要为 MAIN 域供电。

    事实上、我没有加载任何应用、电源复位是否再次执行仅 MCU 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以从仅 MCU 更改为活动(即使仅 MCU PIN 仍处于活动状态)?

    如果您 通过引导模式引脚设置仅 MCU 模式,则引导模式将限制为仅 MCU 引导模式。
    关于在仅 MCU 引脚处于活动状态时切换到“活动“、我们在内部进行检查、然后返回给您。

    在我的应用程序中、 我不需要任何应用程序在主域上运行、我只需要为主域供电。

    在不使用或运行任何应用程序的情况下如何为 MAIN 域供电。

    我没有加载任何应用程序这一事实电源重置是否会再次执行仅 MCU?

    您能解释一下这里的意思吗?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于在仅 MCU 引脚处于活动状态时切换到活动状态、让我进行内部检查并返回给您。

    甚至可以通过使用 DM 和 TIFS 服务从仅 MCU 启动来启用主域。

    此致、
    Sudheer