This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:使用 Profinet 演示示示例访问循环数据

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649191/am6421-access-the-cyclic-data-using-profinet-demo-example

器件型号: AM6421

尊敬的团队:

  我们正在尝试使用 Profinet 演示示例。 以下是 工业 SDK 版本引用的文档的作者: 2025.00.00.08 

想知道 SDK 中给出的示例中是否有循环数据校验? 如果是、它会开启 LED、并且缺少文档。

PLC 和 EVM 连接详细信息: PROFINET 设备:创建 TIA Portal V16 项目 
循环数据的示例应用 PROFINET 设备: Profinet IO 设备 (PND) 应用 (注意:此时我们无法获取文档中提到的标签)

我们使用的是 SDK GSDML-V2.44-TI-SITARA-20251015.xml 中提供的相同文件 GSDML

 当我们连接到 PLC 时、我们无法找到示例中提到的标签。

注意:SDK 中为 DAP(DeviceAccessPointItem ID=“DAP_IOD_1“)提供的 GSDML 文件中没有提到的 IO 数据标记 ()。 我们是否应该在 GSDML 文件中添加循环数据标签。如果是、SDK 中示例的预期输出是什么。  

 

谢谢你  

Mamatha B M.  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamatha、

    感谢您的查询。 您在 PROFINET Device:Profinet IO Device (PND) Application 中看到的文档 只是一个可以 完全在自己端实现的 PLC 应用示例示例。 通常、最终用户负责根据其用例实现所有标签和程序块。 还需要调整 SDK 中提供的默认演示示例以执行所需的功能(例如,如示例文档中所述,将输出数据复制到输入数据)。 同样适用于与示例一起提供的默认 GSDML 文件。

    目前、如果您运行默认的演示应用程序、则可以验证以下内容:
    1. PRONETA 能够访问该设备
    2. PLC 能够连接到设备
    3.激活 GPIO 信号和 LED 以指示 FSU 时间和输出数据变化(请参阅 pn_app_iod_data.c)
    4.可以选择激活用户按钮来更改输入数据(请参见 pn_app_iod_bsp.c)
    5. LED 指示输出数据的有效性 (请参见 pn_app_iod_data.c)

    其他任何事情都需要在您身边做一些额外的工作。

    此致、
    Kamil