This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:将电路板从 HS-FE 升级 FS 到 HS-FE 后、看门狗不再工作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649260/sk-am62a-lp-after-upgrading-the-board-from-hs-fs-to-hs-fe-the-watchdog-no-longer-works

器件型号: SK-AM62A-LP

您好:

将电路板从 HS-LINUX 升级到 HS-FE 后、看门狗将不再在 u-boot 下工作(并且可能也会在 FS 下工作)。

在使用 OTP Keywriter 之前、我们会观察到以下行为:

U-Boot_Interrupt_-HS-FS.log 

使用 OTP Keywriter 并将 tiboot3-hs-fs.bin 替换为 tiboot3-hs.bin 后、我们会观察到以下行为:


U Boot_Interrupt_HS-FE.log


感谢你的帮助。

此致、

Benjamin