This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:建议/经过验证的 LPDDR 供应商

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1643521/am2434-recommended-proven-tested-lpddr-vendors

器件型号: AM2434

您好团队:  

 

您能否提供经过验证/测试的 DDR 供应商列表、因为我们的文档提供了通用指导原则。  

 

谢谢
1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan、我们在 EVM 上验证了 Micron 和 Nanya 器件、并让客户成功使用了多个供应商提供的器件 、这些供应商包括(但不限于)Micron、Nanya、Samsung、ISSI、Kingston、 Winbond、SK Hynix、Gigadevice、Alliance Memory、长信内存技术 (CXMT)

    以下是与选择 LPDDR4 器件相关的一些指南:

    • 选择符合 JEDEC 标准的存储器器件 (JESD209-4B)。   可以使用支持最新标准(即 JESD209-4E)的存储器、但不支持 4B 版本规范中未提及的一些较新特性。
    • 仅支持 IO 电压 VDDQ = 1.1V 的 LPDDR4 器件。    不支持 LPDDR4X (IO 电压 VDDQ = 0.6V)。   某些存储器数据表和器件将组合 LPDDR4/LPDDR4X 功能。  确保器件支持 LPDDR4 IO 电压:VDD1=1.8V、VDD2=VDDX=1.1V
    • 不支持连接多个 LPDDR4 器件。  这需要电路板上 DQ/DM/DQS 的 T 分支拆分(以将一个字节路由到每个通道)、但需要对数据总线进行点对点布线。
      • 单通道双列 LPDDR4 选择在市场上受到限制。
    • 不支持字节范围的 LPDDR4 器件。  仅选择具有 x16 通道的器件
    • AM24x 仅支持单通道、单通道器件

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    如果客户选择符合 JESD209-4C 或 4E 标准的存储器、我们的 SOC 可以根据您的回复提供支持。

    是否对我们的默认 SDK 进行了任何更改?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果客户选择符合 JESD209-4C 或 4E 标准的存储器、我们的 SOC 可以根据您的回复提供支持。

    是的、正确

    我们默认 SDK 的任何更改?

    不确定您在这里要问什么。  SDK DDR 配置将支持该器件 EVM 上的存储器。  由于新的 JEDEC 规范修订版本、它不会发生变化

    此致、

    James