This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:ROM 代码不再将 SBL 映像正确复制到 HSM RAM 中

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650126/am623-rom-code-no-longer-copies-the-sbl-image-correctly-into-hsm-ram

器件型号: AM623

我们目前正在努力在 BM/SBL 映像和其他映像(AUTOSAR 应用程序和引导加载程序)之间添加和共享某些存储器段。 对于此活动、我们需要 TI 支持才能更好地了解 BM/SBL 映像的完整结构和内容。 在介绍这些更改后、ROM 代码如何将映像从闪存复制到 HSM RAM、我们观察到 ROM 代码不再正确地将 SBL 映像复制到 HSM RAM 中。 最好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在努力在 BM/SBL 映像和其他映像(AUTOSAR 应用程序和引导加载程序)之间添加和共享某些存储器部分

    您能否提供有关这些存储器部分的更多详细信息、请共享 BM/SBL 应用的链接器文件(如果这样可以提供有关这方面的更多详细信息)。

    对于此活动、我们需要 TI 支持部门来更好地了解 BM/SBL 映像的完整结构和内容。 以及 ROM 代码如何将映像从闪存复制到 HSM RAM

    您可以参考这篇文章来 了解 SBL 如何利用 HSMRAM:AM62x MCU+ SDK:了解引导流程和引导加载程序 

    SBL 代码、数据、栈等应仅使用区域 0x43C00000 至 0x43C3C800、区域 0x43C3E000 –0x43C3FFFF 保留用于 ROM、不应修改。

    此致、

    会面。