This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:LVCMOS 的压摆率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649823/am620-q1-slew-rate-of-lvcmos

器件型号: AM620-Q1

对于 AM6204BTGFHIALWRQ1 的某些 LVCMOS 接口、建议验证压摆率是否在限制范围内并且上升时间应小于 1000ns。我执行了计算并获得了 462.671ns 的上升时间、该时间在指定限制范围内。 我已从所附图像中获取参考以确定此限制。

我们提供 3.3V 电压、相关的电源组为 VDDSHV_CANUART(适用于部分 IO 模式)、VDDSHV0 和 VDDSHV_MCU。 我请您核实我用于决定此限制的参考是否合适。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sangeeta、

    您将使用哪些外围设备接口信号? 这些信号要多路复用到的 SoC 引脚是否基于 LVCMOS 缓冲器?

    如果您指的是 GPIO 信号、则您放置的表是正确的表。 每个外设接口时序部分中定义的指定输入压摆率范围(最小值-最大值)是保证数据表指定时序参数的要求。 如果信号压摆率超出此范围、即使在正常运行条件下、某些时序参数也可能不再相关。

    考虑到信号多路复用的 SoC 引脚的 LVCMOS 缓冲器、您需要查看 AM62x 数据表第 6 节“规格“第 6.8 点“电气特性“第 6.8.6 点“LVCMOS 电气特性“。 在表格中、您需要查看 3.3V 模式。 LVCMOS 电气特性表中定义的最小 SoC 引脚输入压摆率参数与输入缓冲器电气长期可靠性相关。

    AM620-Q1:输入压摆率

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Borislav:

    感谢您的答复。

    我与以下信号连接:

    MCU_MCAN1_TX

    MCU_MCAN1_RX

    WKUP_UART0_CTSn

    McASP0_AXR0。

    前三个用于部分 IO 模式、最后一个用于 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sangeeta、

    对于这些信号、您需要查看您共享的“GPIO时序条件“表。

    此致、

    Borislav Lazarkov