This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCP01EVM 函数错误

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650049/j721excpxevm-j721excp01evm-function-error

器件型号: J721EXCPXEVM

J721EXCP01EVM 函数错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    似乎该线程不是描述性的。 还有一个标题相同的线程、可以进行描述。 链接

    我已将该主题分配给相应的专家。

    因此、我将结束这一主题。

    谢谢、

    Vinit