This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129LNCZAD:微控制器产品选型指南

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648650/tm4c129lnczad-microcontoller-product-selection-guide

器件型号: TM4C129LNCZAD

我们目前使用的是 TM4C129LNCZADT3。  对于新产品、我们不需要 PWM 的显示功能或电机控制类型。  然而、我们需要大量 D/A  TM4C 微控制器产品选型指南仅列出了“模拟“、但如果有任何 D/A、我就无法确定  Tiva 是否具有数模转换器? 这里的一些人认为、我们需要坚持使用 TM4C 来简化固件重做。  我还没有找到一个冒险的手臂,因为外围设备无论如何都改变了。

您能否对具有多个数模转换器的微控制器进行重新评论? 我们将需要 l4ast 6 它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道是否有具有数模转换器的特定 TIVA 器件。 我将其发送给 C2000 团队、检查他们是否有符合这些要求的产品。

    如果没有尺寸限制、外部数模转换器也可以使用。 我们建议使用更小的 MCU、它可以控制数模转换器以及 MSPM0C 或 MSPM0G 等其他一些外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不反对 MSP、因为我以前使用过 MSP。  但是、我会问固件从 TIVA 到 MSP 的可移植性如何?  我知道 D/A 都是新的、但是否必须重新编写 A/D、以太网、串行 SPI、I2C。  我知道外设会发生变化、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    C2000 MCU 具有多达两个缓冲 DAC、但有多个 ePWM 模块(多达 18 个模块)可用作带 RC 滤波器的 PWM-DAC。 C2000 的 ePWM 模块具有高分辨率 (HRPWM) 模式、可提供低至 75ps(最常见的 150ps)的步长。 这种小尺寸能够在高频率下运行 PWM、从而减少滤波器数量并实现更精细的调整。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Sumit