This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU 引导加载程序 — 入门

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649914/f29h850tu-f29h850tu-bootloader---getting-started

器件型号: F29H850TU

您好:

我目前正在深入研究 F29H850TU 的引导加载程序选项、目标是通过 UART 和 CAN 进行固件更新。

技术参考手册 介绍了这些引导模式。 但是、关于确切的通信协议以及它在实践中的使用方式、我有点迷失。

一些具体问题:

一般文档:
-是否有其他文档详细描述 UART 和 CAN 引导加载程序协议(数据包格式,命令,握手等)?
-是否有专门针对 F29h850TU 通过 UART/CAN 进行固件更新的应用手册或示例?

工具、即用型解决方案:
-是否有现成的主机工具(例如 PC 应用程序或脚本)用于 UART 和/或 CAN 固件下载?

引导 ROM 使用情况:
-集成的引导 ROM 引导加载程序是用于生产/现场固件更新,还是主要用于开发/编程?
-与实现自定义引导加载程序相比,是否有任何限制(例如性能,稳健性,错误处理)?
-是否支持并建议从正在运行的应用程序跳转到引导 ROM 引导加载程序?
- UART/CAN 引导加载程序协议是固定的,版本稳定,还是可以在不同器件版本之间更改?

安全/HSM 交互:
-是否可以将 UART/CAN 引导加载程序与安全启动一起用于现场更新?
- HSM 如何与引导加载程序交互?

非常感谢您的支持。