This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:GPU 电压电源和速度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650667/am62p-gpu-voltage-supply-and-speeds

主题: AM62P 中讨论的其他器件

Anshu、

GPU 是否必须在 0.85V VDD_CORE 下工作? 数据表未显示相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我将这一讨论分成了一个新主题。

    假设您使用具有 GPU 的 AM62P 器件、您可以使用 0.75V 或 0.85V 电压来为 VDD_CORE 供电、以便 GPU 正常工作。

    根据速度等级的不同、它将改变 GPU 的工作频率。

    此致、

    Anshu