This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P DM 内核 MCAN 访问

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650584/am62p-am62p-dm-core-mcan-access

部件号: AM62P

您好、

我在 AM62P MCU 方面工作、 在一些论坛讨论中、我注意到提到可以在 DM 内核上访问的功能有限、或者可能无法在 DM 内核上使用 CAN 驱动程序。

我需要使用 3 个 CAN 节点、其中每个 MCU 内核、DM 内核和 A53 都需要访问一个 CAN 接口。 每个 CAN 接口是静态分配给特定内核、还是任何内核可以通过正确的资源分配/配置来使用任何 CAN 实例?

此外、是否可以使用 MCU+ SDK 在 DM 内核上实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ]我要求使用 3 个 CAN 节点、其中每个 MCU 内核、DM 内核和 A53 都需要访问一个 CAN 接口。 每个 CAN 接口是否静态分配给特定内核、或者任何内核是否可以通过正确的资源分配/配置来使用任何 CAN 实例?

    CAN 模块不会分配给特定内核、对于 AM62P、2 个 MCAN 模块分配给 MCU 域、2 个分配给主域。  

    此外、可以使用 MCU+ SDK 在 DM 内核上实现?

    现在、使用 MCU+SDK OOB 时、syscfg 不支持为 DM 内核添加主域 MCAN 模块、但它支持使用 MCU 域 MCAN。 我们甚至在 DM R5 内核上有一些使用 MCU 域 MCAN 的 MCAN 示例: mcupsdk-core-k3/examples/drivers/mcan/mcan_loopback_interrupt/am62px-sk/wkup-R5fss0-0_freertos/example.syscfg、位于 k3_main Texasements/msdk-core-k3··GitHub

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 见塔卡 

    A CAN 模块未分配给特定内核、对于 AM62P、2 MCAN 模块分配给 MCU 域

    哪种情况意味着在这 2 个 MCAN 模块中、我可以将任何一个 MCAN 模块用于 DM 内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在这 2 个 MCAN 模块中、我可以使用任何一个到 DM 内核?

    是的、正确。