This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:RESETSTATz

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649139/am62p-q1-resetstatz

器件型号: AM62P-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件

image.png

尊敬的团队:

在 AM62P 评估模块 (EVM) 原理图中、我注意到 RESETSTATz 信号通过 SN74LVC1G08DBVRE4 与门连接到复位引脚、以及另一个输入信号。

您能阐明在复位逻辑中使用两个输入的目的、以及这两个信号是否都需要正常运行吗? 这里是否可以将单个信号用于复位器件?。为什么需要栅极 IC?。 reseststatz 信号的用途是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的查询。

    请参阅下面的 eMMC 复位示例

     当 RESETSTTZ 被置为低电平或连接到 GPIO_eMMC_RSTn 的 GPIO 被置为低电平时、与门会产生 eMMC 器件复位。 当 AM62x 接收到冷复位或热复位时、RESETSTTZ 信号将置为有效。 需要使用该信号来确保 AM62x 器件在复位时恢复到其初始运行状态。 提供的 GPIO_eMMC_RSTn 旨在让 eMMC 软件驱动程序能够复位 eMMC 器件、以防需要复位整个 eMMC 子系统。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    其他输入。

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1283208/am623-am623-question-on-sk-am62-design/4866328 

    我对 eMMC 的 RST 电路设计有一些疑问;

         U58 是与门、因此仅当输入 1 和 2 为高电平时输出为高电平、否则为低电平。 但是、RST 侧还有一个上拉电阻器、因此 RST 侧始终为高电平、对吧?

         请帮助解释、谢谢

    GPIO 控制输入源自 AM62x IO、该 IO 在 eMMC 驱动程序软件将其初始化为软件控制的复位输出之前一直处于关闭状态。 输入允许 eMMC 软件驱动程序在不复位整个系统的情况下复位 eMMC 器件。 在软件初始化相关 GPIO 之前、需要针对该信号使用外部上拉电阻来将未驱动的信号保持在高电平。 如果信号连接了外部下拉电阻、器件将无法从 eMMC 引导 、因为 ROM 代码不知道使用哪个 GPIO 来实现软件复位。

    当 AM62x 器件复位(上电复位或热复位)时、RESETSTATz 输入将驱动为低电平。 如果 AM62x 器件遇到热复位事件(如看门狗超时)、此输入允许在系统接通电源后首次复位 eMMC 器件。

    我同意始终驱动与门输出、因此我不知道硬件团队为什么在该信号上放置了上拉电阻器。 这是可选的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

      感谢您的支持。

       对于我的项目、成本优化很重要、因此我希望避免在系统中使用多个与门。 而是考虑使用基于 FET 的逻辑或开关方法来减少元件数量和降低成本。 您能为这种方法建议一种合适的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    借助 Keep U58、启动关键型复位功能可以实现非常强大的生产就绪型实现方案。 FET 可能导致的元件级成本降低被风险和验证工作量增加抵消、并且会对长期可靠性和上市时间产生负面影响。 U58 是一种紧凑型、低成本、大容量逻辑器件。 替换它通常会添加:

    • 分立式元件
    • PCB 面积和布线复杂性更高
    • 更多装配体放置位置
    • 如果包括组装和产量风险、净节省的成本可能很小、甚至是负数。

    尽管基于 FET 的解决方案可以降低元件成本、但我们不建议将 U58 替换为用于 eMMC 复位功能的分立式 FET、因为这会给引导关键型信号带来更高的技术风险、并会通过验证和现场可靠性影响增加整体项目成本。 U58 可确保在整个温度、电源容差和制造变化范围内实现逻辑运行。 分立式 FET 实现在很大程度上取决于 Vgs (th) 展频、漏电流和上拉强度等参数。 在所有生产批次和极端温度下、这可能会改变开关行为和噪声容限、从而使性能比 IC 逻辑门难以预测。

    此致、

    Borislav Lazarkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对于我的项目、成本优化很重要、因此我希望避免在系统中使用多个与门。 而是考虑使用基于 FET 的逻辑或开关方法来减少元件数量和降低成本。 您能为这种方法建议一个合适的解决方案吗?

    您可以使用二极管“与运算“逻辑、如下所示

    https://docs.beagleboard.org/boards/beagleplay/03-design.html

    eMMC/SD

    我不确定如何使用 FET 开关实现。

    如果您不希望也不希望执行本地存储器复位、则只能使用 RESETSTATz

    D-注意:
    如果不使用“与运算“逻辑和处理器主站
    使用域热复位状态输出 (RESETSTATz)
    要复位所连接器件、请确保的 IO 电压电平
    连接器件与 RESETSTATz IO 电压匹配
    产品。 建议使用电平转换器来匹配 IO
    电平转换。 也可以使用电阻分压器、
    前提是电阻分压器的理想阻抗值为
    已选择。 如果该值过高、则上升/下降时间为
    eMMC 复位输入可能会很慢、引入太多
    影响。 如果该值过低、则会导致 AM62x 发生
    正常期间提供过多的稳态电流
    时间。

    这降低了设计灵活性。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

        我可以在 MCU_RESETSTATZ PORz_OUT 这里看到如和所示的信号。 我想了解哪些部分对于复位架构至关重要、以及为什么在该设计中使用单独的复位信号。 您能否解释一下这些独立复位的目的和必要性?..(主要是 Po Rz_Out、 MCU_RESETSTATTZ。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。

    [引用 userid=“701206“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649139/am62p-q1-resetstatz/6360444 ]我想了解哪些段对于复位架构至关重要、以及为什么在该设计中使用单独的复位信号。 [/报价]

    帮助我了解您指的是哪种设计 — SK?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下常见问题解答、告诉我这是否有帮助。

     【常见问题解答】AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM625-Q1 / AM62Ax / AM62D-Q1 / AM62Px / AM64x / AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 处理器复位输入,复位状态输出和连接建议 

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么 PORz_OUT 复位专门针对 SD 卡和 RGMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下 E2E

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1274773/am62p5-q1-resetstat-and-porz_out-for-sd-card-power-enable-qa-44  

    仅供参考、我们有客户在优化逻辑以包含 RESETSTATz 和 GPIO

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    观察结果表明 、RESETSTATz 输出 将满足 SD 卡的上电和热复位功能要求。

    因此、一种允许使用 2 输入门的方法。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我理解您的观点、但为什么 PORz_OUT RGMII 和 SD 卡复位控制特别需要?不能只使用处理器的 GPIO 来处理相同的复位功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。  

    我理解您的观点、但为什么 PORz_OUT RGMII 和 SD 卡复位控制特别需要?不能只使用处理器的 GPIO 来处理相同的复位功能?

    SD 卡

    如果您不希望使用 SD 卡进行引导、则可以仅使用 SOC IO。  在复位期间和复位后、SoC IO 缓冲器关闭、直到主机配置 IO。

    您可以添加一个下拉电阻来使电源开关保持在关闭状态、而 SOC 可使其为高电平。

    如果需要从 SD 卡引导、您可以将 3 输入“与运算“逻辑与 RESETSTAT 和 PORz_OUT 一起使用。

    我们意识到始终使用 RESETSTATz 就足以引导。

    EPHY

    就 EPHY 而言、它用于允许 EPHY 在上电期间读取引脚搭接

    您可以看到、RESETSTATz 是 DNI。

    如果要使用 SOC IO、软件需要确保在 EPHY 复位释放后初始化 SPHY 接口信号。

    摘要是  

    SD 卡“与运算“逻辑可以优化为 2 个输入。 与门

    EPHY “与运算“逻辑还可以优化为 2 个输入与门

    此致、

    Sreenivasa.