This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:为 PRU 工程创建.syscfg 文件

Guru**** 2981340 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649134/am623-create-syscfg-file-for-pru-project

器件型号: AM623
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

如何在 CCS12.8-1 上为新的 PRU 工程创建新的.syscfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里解释一下要求吗?

    是否不使用 SysConfig 工具创建.syscfg 文件? 您是否正在尝试从头开始创建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试从头开始创建

    是的、我不知道从哪里开始/如何开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前的 MCU+SDK 产品未实现 PRU 驱动程序。   有关详细信息、请参阅版本说明。