This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:宠物使用

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650413/am62p-pet-usage

部件号: AM62P

在应用领域、功耗非常低、因为它是便携式设备。  使用 PET 评估功耗。  

#1。 PET 中有一个 Core_Voltage 光子列表、对于较低的 CPU 频率(如 1GHz、或 600MHz 功率为 0.7V 或 0.6xV)、是否还可以是 0.75 和 0.85 以外的其他值?

image.png

#2. 如何在四核 SK-AM62P-AM62P 电路板上测试双核版本的功耗?  只需在 DTS 中移除其余的 2 个内核或将 CPU2 和 pu3 离线即可。 它是否与双核版本的功耗相同?

Echo 0>/sys/devices/system/cpu/cpu2/online

Echo 0 >/sys/devices/system/cpu/cpu3/online

使用上部命令将内核 2 和内核 3 离线、仅降低~0.1W。   

使用此命令、尽管内核 2 和 3 已离线、但仍处于通电状态、但静态功率是否仍然存在、范围是多少? 双核版本会降低这种功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM62P 支持两个标称内核电压 (0.75V 或 0.85V)、具体取决于 OPP/工作频率。  我们不建议将电源解决方案的标称电压设置为低于 0.75V。 这样做的原因是为了为瞬态、直流精度、IR 压降和任何其他 PDN 变量提供足够的余量。  

    关于您关于未使用的内核的问题、您是否能够在器件树中禁用这些内核? 以下是 AM62P Academy 的一些参考文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am62px_academy_11_01_00_00/_build_am62px_academy_11_01_00_00/source/linux/ch-porting/port-kernel-cpu.html#port-kernel-cpu

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brenda、

    我知道如何在 DTS 中禁用/移除未使用的内核、功耗是否与双核器件相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    有关 Excel 工具的更多问题:

    #1。 将 MIPI DSI 用于 1080P60fps 显示时、如何设置模式和利用率。  

    #2. 表中有两个 DSI 位置、即复杂 IO 和 PHY 的 IP 下、是否需要为 MIPI 显示屏将其设置在一起?

    #3. 为什么将主 MMCSD0 放置在 PHY 下、将主 MMCSD1 放置在 LVCMOS IO 下? 区别是什么?

    #4. CSI 不是复杂 IO 吗? 是否应存在 CSI 控制器器件?

    #5. 如果使用 OLDI、则只有 PHY 部分、其控制器部分在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我今天无法访问此 E2E、但将 在接下来的 2-3 个工作日内审核并提供。   

    谢谢、

    Brenda