This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64 上的 LPDDR4(32 位)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652675/am6442-lpddr4-32-bit-on-am64

器件型号: AM6442

尊敬的专家:

我的客户目前在 AM64 上使用 2GB LPDDR4。  
然而、由于如今这些存储器短缺、他们想检查是否可以通过仅将 1x16b 通道连接到该通道来释放 32 位 LPDDR4。

在我的理解下、这应该是可行的、但它们会丢失整个 LPDDR4 存储器的 50%。

此假设是否正确?  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、是的、这是正确的。  它们可以使上 16 位保持未连接状态、只能访问一半的存储器   

    此致、

    James