This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:工业通信

Guru**** 3012440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652437/lp-am243-industrial-communication

器件型号: LP-AM243
主题: AM2434 中讨论的其他器件

AM2434 支持 EtherCAT 和 EtherNet/IP。 我想知道 当前天气的 MCU 可以在其两个网络控制器上使用两种不同的协议、并用作它们之间的网关。  

如果是、这将允许我们 连接不同的 PLC(例如 Beckhoff 和 Siemens PLC)、而无需任何其他开关。  如果没有、那么我们如何连接不同的 PLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想知道 当前天气的 MCU 可以在其两个网络控制器上使用两种不同的协议、并作为它们之间的网关。  [/报价]

    如果您在两个不同的 R5F 内核上运行堆栈并使用 MPU、特定分配来隔离存储器使用情况等、那么这在技术上是可行的

    连接不同的 PLC(例如 Beckhoff 和 Siemens PLC)

    此处的用例到底是什么?

    [/quote]