This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:j784s4-EVM psplash[601]:打开/dev/fb0 时出错

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650974/tda4vh-q1-j784s4-evm-psplash-601-error-opening-dev-fb0

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

您好、

我正在使用 J784S4XG01 EVM、从 EVM 套件中的 SD 卡引导时、没有在任何 DisplayPort 输出接口上获得启动屏幕输出。 我已经尝试使用 EVM 中的默认 SD 卡内容 (J784S4 SDK 版本 10.00) 和最新可用的内容(版本 11.02)。 结果是一样的。

此错误似乎与 TDA4VM 上的链接论坛主题无关(打开/dev/fb0 时出错)、但此问题未得到解决。 我随附了启动消息和使用版本 11.02 从引导的 dmesg 输出。 对可能会发生什么事有任何想法?

tda4vh_dmesg_sdk11.txt tda4vh_boot_sdk11.txt 

此致、

Christophe


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    是用于早期启动屏幕还是用于演示显示功能?

    默认 SD 卡映像发生了变化、默认情况下使用 RTOS 驱动程序显示在 R5F 上运行的驱动程序。 这会使所有视觉应用演示默认运行、但 Linux 没有显示控制(如“connector-DP0:延迟探针待处理“等日志所指示)。

    如果您不想运行视觉应用演示、但想运行 Linux 显示演示、则需要注释掉引导分区中“uEnv.txt“文件中的“name_overlays“ U-Boot 环境变量。 视觉应用 DTS 叠加会禁用 A72 Linux 显示功能、以便 R5F RTOS 显示驱动程序可以进行控制。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    感谢您的快速响应。 我的第一个目标是查看早期启动屏幕、以验证 EVM 上显示接口的正常运行。 让我尝试一下“uEnv.txt“更新、然后返回给您。

    此致、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    我懂了。 如果您遇到显示器启动问题、请告诉我们。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我确认注释掉“uEnv.txt“中的“name_overlays“变量会显示启动界面。 非常感谢您的支持!  

    此致、

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    很高兴听到闪屏出现! 很高兴我们能提供帮助。  

    此致、

    Takuma