This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62A MCU+ SDK:IAR EWARM 对 R5F FreeRTOS 便携式层的支持

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652249/sk-am62a-lp-am62a-mcu-sdk-iar-ewarm-support-for-r5f-freertos-portable-layer

器件型号: SK-AM62A-LP

您好、

我们正在 SK-AM62A-LP 板的 R5F 内核上开发 FreeRTOS 应用。

目前、我们使用以下环境:

- Code Composer Studio 版本 20.5.0.28
- MCU-PLUS-SDK AM62A 11.01.00.16

我们想将编译器更改为 IAR Embedded Workbench for Arm 9.70.4。

我们使用 IAR 构建了这个工程、其中包括 SDK 生成的源代码。
但是、应用程序在 FreeRTOS 调度程序中中止:

vTaskStartScheduler()-> portRESTORE_Context

我们怀疑这可能与栈对齐问题有关。

在 IAR-AM62A 11.01.00.16 中、我们无法在以下位置找到 MCU-PLUS-SDK 特定的代码:

内核/FreeRTOS/可移植

您能否告知我们、TI 是否可以为此环境提供 IAR 编译器支持代码?

此致、
Conor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    [报价 userid=“465179“ url=“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652249/sk-am62a-lp-am62a-mcu-sdk-iar-ewarm-support-for-r5f-freertos-portable-layer
    您能否告知我们、TI 是否可以为此环境提供 IAR 编译器支持代码?
    [/报价]

    TI 不支持 IAR 编译器端口、TI FreeRTOS 端口仅支持 TI ARM CLANG(该平台上官方支持的 R5F 开发工具链)、如果有要求、您必须自己实现自定义 IAR 端口。

    此致、

    会面。