This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 VPAC 中将 YUV 颜色节点转换为 nv12 格式

Guru**** 2958410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652314/tda4vh-q1-color-node-conversion-yuv-to-nv12-format-in-vpac

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

尊敬的团队:

在 tda4vh Q1 中 、vpac 内核是否可以执行 Yuv 到 nv12 格式的颜色节点转换? 请提出建议。

vxSetNodeTarget(obj->colorConvertNode5B、vx_target_string、
TIVx_TARGET_VPAC_MSC2); 我尝试分配核心 、但其 failing..in tivx 颜色节点 convert_host.c 我只能看到到 DSP 目标的映射?   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MSC 节点无法进行此转换、但 LDC 节点可支持 YUV422 到 NV12 的转换。  

    但在 TDA4VH 上、您甚至可以考虑使用 DSS WB 路径进行此转换。  

    此致、

    Brijesh