This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-AM62L EVSE-DEV-EVM:EVSE-DEV-EVM:请求为运行实际电源传输用例提供软件支持

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1646499/am62l-evse-dev-evm-am62l-evse-dev-evm-request-for-software-support-for-running-real-power-transfer-use-case

器件型号: AM62L-AM62L- EVSE-DEV-EVM

我们制造了 TIDA-010239 参考套件、并购买了 PHYTEC-3P-AM62x、用于开发交流充电器解决方案。  
目前、我们能够在 phytec 板上运行充电器来仿真环境、并按照 Yocto 构建、集成 EVerest 元层和运行仿真等步骤操作。

提问:
1.借助 TIDA 板+ phytec 板、申请技术支持、了解 HV 交流充电器的调试步骤。
2.充电器的软件工作区/环境(如果有的话)。
3.遵循的步骤/方法+ TI 使用的软件进行验收测试。

仿真的 PFB 日志。
我们需要从仿真转向实际充电器用例。

image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    接下来我需要与一些工程师进行讨论。 该协作分为 PHYTEC、Pionix 和 TI。  

    有一个最新的 EVM 参考设计、您是否使用过此链接?  https://www.ti.com/tool/AM62L-EVSE-DEV-EVM

    此致、

    Schuyler。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schuyler:

    我们已经制造/采购了早期设计的相关部件。  

    此致、

    Geoff