This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:新 SDK 发布日期

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652120/dra821u-new-sdk-release-date

器件型号: DRA821U

大家好、我们什么时候可以期待新的 SDK 版本? u-boot 版本是什么? 我特别 感兴趣的是 u-boot、因为比 v2025.01 版本更新的版本支持丰富的经验证的开箱即用内嵌式 a/b 启动。  

感谢您提供一些信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 P B:

    12.x SDK 使用 2026.01 U-Boot 和 6.18 LTS 内核。

    我 对 u-boot 特别感兴趣、因为比 v2025.01 更新的版本支持丰富的经验证的开箱即用启动用于嵌入式 a/b。  [/报价]

    TDA4 器件的下一个正式 SDK 版本是  12.2 SDK 版本、暂定于 2026 年 10 月发布。  也就是说、已经有一个基于 U-Boot 的 2026.01 U-Boot 的 ti-u-boot-2026.01 分支应该支持引导所有 TDA4 器件。 您可以立即使用此分支。

    请注意、DRA821U 在上游 U-Boot 中也得到完全支持、以防您希望开始使用比 2026.01 更高的 U-Boot。

    此致

    Suman