Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG, TDA4VM
器件型号: TDA4VM
主题中讨论的其他器件: AM2431、 SysConfig、
您好、
我正在处理一个工程、以便将主域中的 A72 和 R5 用于我的应用程序。 我需要有关在 R5 上进行开发并 将 R5 构建过程或最终固件二进制文件集成到基于 TI Arago SDK 的 Yocto 中的最佳方法的指导。 我很清楚 Yocto 方面的内容。
我看到了几种选择、我希望专家对以下问题发表意见:
- 用于 R5 开发的 SDK 是什么?
- J721E Processor SDK
- 用于 R5 的 MCU + SDK(基于 AM2431、它恰好是主域上的 R5 内核)
- 目标操作系统
- A72 - Linux
- R5 - FreeRTOS 或 noRTOS
- 计划使用 Remoteproc 框架连接 A72 和 R5。
- TI SYS FW — 电路板 Cfg/RM Cfg/DM Cfg:
- 在 TI Arago SDK 中、我需要以某种方式定制引脚输出/引脚多路复用器和设置外设、以与 EVM 参考设计不同的方式为 R5 和 A72 分配资源。
- 实现这一目标的最佳方法是什么? 用于创建 DTS 文件然后将其拉入 Yocto 中的外部 TI CCS/SysConfig 工具、
- 目前、我看到预编译的二进制文件是从 Git 存储库中提取的、并且只是打包到 sysfw.it 中 配方是“ti-sci-fw.bb“、用于管理 sysfw。 还不确定如何覆盖它们。
谢谢、
Prasanna