This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:PRU1 SBBO 对 FS 的写入在 PocketBeagle 2 (HS-DDR) 上静默丢弃—在 SK-AM62 上工作

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650008/am625-pru1-sbbo-writes-to-ddr-silently-dropped-on-pocketbeagle-2-hs-fs-works-on-sk-am62

器件型号: AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62、

在之前的 E2E 主题 (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493896/processor-sdk-am62x-direct-access-to-ddr-memory-from-pru-core/5741950) 中、Nick Saulnier 确认、PRU DDR 访问在 AM62x SK-AM62 上默认有效。 我们在 PocketBeagle 2(也是 AM6254、HS-Pocket FS)上静默地看到此失败。
 
执行的测试:
ARM 将 0xDEADBEEF 写入 DDR 分割 PA 0xb0f00000(remoteproc 资源表分割)
2. PRU1 执行 SBBO、将 0x12345678 写入同一地址
3. ARM 读回 0xDEADBEEF—PRU1 写入被静默丢弃
4. ARM 可以自由读取/写入同一地址
5.确认 PRU STANDBY_init=0(启用 OCP 主站端口)
 
sudo k3conf show hosts 输出:
|主机 ID |主机名|安全状态|
|----- |----- |----- |
| 0 | TIFS |安全|
| 10 | A53_0 |安全|
| 11 | A53_1 |安全|
| 12 | A53_2 |非安全|
| 13 | A53_3 |非安全|
| 14 | A53_4 |非安全|
| 30 | M4_0 |非安全|
| 31 | GPU |非安全|
| 35 | MAIN_0_R5_0 |安全|
| 36 | MAIN_0_R5_1 |非安全|
| 37 | MAIN_0_R5_2 |安全|
| 38 | MAIN_0_R5_3 |非安全|
| 250 | DM2TIFS |安全|
| 251 | TIFS2DM |非安全|
| 253 | HSM |安全|
| 254 | DM |非安全|
 
不存在 ICSSG/ICSSM0 条目。 SoC:AM62X SR1.0、Func-safe 安全。 TIFS 11.2.5.
 
假设:PocketBeagle 2 的 tiboot3.bin(由 BeagleBoard.org 签名)在 boardcfg hosts 表中不包括 ICSSG、因此默认情况下、CBASS 会阻止 ICSSG VBUSM 写入 DDR。 TI 的 SK-AM62 tiboot3.bin 可能包含 ICSSG。
 

问题:

  1. boardcfg 中缺少 ICSSG 是否是针对这种差异的正确说明?
  2. 是否存在运行时 TISCI 调用来在不刷写 tiboot3.bin 的情况下授予 ICSSG DDR 访问权限?
  3. 如果必须更新 tiboot3.bin、需要更改什么 boardcfg?
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请共享用于执行存储器写入的 PRU 测试代码。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想让您像在 SK-AM62 板上的 pocketbeagle 上运行一样运行测试、看看 PRU 子系统是否显示在 sudo k3conf show hosts 下。 到目前为止、我还没有看到 PRU 内核无法写入 DDR、但我也没有尝试在 pocketbeagle 上对 PRU 进行编程。

    您确实要确保 pocketbeagle 板使用启用了 PRU 子系统的 AM62x 器件型号 — 请参阅数据表>器件命名约定>特性代码 G(无 PRUSS)和 C(启用 PRUSS)

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    器件确认为 ti,am625 (启用 PRUSS、而不是 G 型号)。

    我们没有 SK-AM62。 BeagleBoard.org 在不和的基础上确认、他们只使用主线 U-Boot、而不是 ti-u-boot:

    tiboot3.bin:U-Boot SPL 2026.01-gef03e3548837(2026 年 1 月 30 日)

    您可以查看 k3conf show hosts SK-AM62 以进行比较吗?

    谢谢!

    Minjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这是  PRU 测试代码的相关部分。 在启动时、main() 通过设置为 resourceTable.rpmsg_DDR.pa以下的指针、通过 64 次连续写入将 DDR 分割为零:

    SharedMem = (Volatile struct shared_memory_struct *)resourceTable.rpmsg_ddr.pa;
    //启用 OCP 主站端口
    CT_CFG.SYSCFG_BIT_STANDBY_init = 0;
    Volatile uint32_t *mem_clear = (volatile uint32_t *)SharedMem;
    对于 (i = 0; i < 64; i++) {
       MEM_Clear[i] = 0;
    }

     0xDEADBEEF 在加载固件之前、Arm 向分割 PA 写入数据。 PRU1 启动并运行此循环后、ARM 0xDEADBEEF 原封不动地读回、并且所有 64 次写入都被静默丢弃。

    Minjae Bae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此内存区域是否缓存? 是否有任何防火墙配置为阻止 A 内核以外的访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关于缓存: DDR 分割 (PA ~0xb0f00000) 是来自 ARM 侧的标准可缓存 DDR。 为了测试缓存的一致性、从 ARM 写入 0xDEADBEEF 并重新启动 PRU1 后、我们丢弃了 ARM 页缓存 (echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches) 并重新读取、它仍然是 0xDEADBEEF。

    这会排除高速缓存的稳定性;PRU 写入不会到达物理 DDR。

    关于防火墙:未应用明确的 CBASS/防火墙配置。 我们使用随附的默认 boardcfg:

    BeagleBoard.org Debian Trixie IOT Image 2026年01月30日
    主线 U-Boot SPL 2026.01-gef03e3548837
    内核:6.18.32-arm64-k3-r39

    谢谢、
    Minjae Bae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minjae、

    1) 我没有尝试过你使用的特定 sharedMem 结构。 让我们使用我测试过的确切命令来运行一个实验、以确保结构的定义方式或地址传递到 PRU 没有任何问题。

    2) AM62x 上没有 OCP 端口。 AM335x 您必须启用 OCP 端口以允许 PRU 内核到达 PRU 子系统外部、但在 AM62x PRU 内核上、默认情况下可以访问整个地址空间。 删除“// OCP 主站端口已启用“的代码

    根据我针对 PRU 入门实验室测试的代码、这是我要使用的测试代码:
    https://github.com/TexasInstruments/open-pru/blob/main/academy/getting_started_labs/c_code/solution/firmware/main.c 

    /* check that PRU code is running with local address & DDR address */
    /* replace with actual DDR address */
    #define local_addr  (*((volatile unsigned int *)0x110))
    #define ddr_addr  (*((volatile unsigned int *)0x90000000))
    
    ...
    local_addr = 0xAAAAAAAA;
    ddr_addr = 0xAAAAAAAA;

    然后、您可以使用 devmem2 从 Linux 验证值(或连接 CCS)。

    有关更多信息、请参阅 AM62x PRU Academy > PRU 入门实验>实验 5:如何调试 PRU 固件
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AejrmUhg02z05nG9WJ3TVQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST 

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复! 我已删除对 OCP 主站端口的引用。  

    对于测试、我运行了与实际 DDR 地址 (0xB0F00000) 一起提供的确切代码。

    我通过从 Linux 读取 Shared RAM PA 字段、确认 PRU1 运行了新固件:

    devmem2 0x30050038→0xB0F00000

    但是、DDR 地址读回零:
    devmem2 0xB0F00000→0x00000000
     
    基于此、我认为 PRU1 已执行、但 DDR 写入操作并未完成。
    谢谢您、
    MInjae Bae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick!

     tiboot3.bin 从 bb-u-boot-pocketbeagle2 软件包 (2026.01.20260105.1) 更新解决了该问题!  测试代码现在读回 0xAAAAAAAA  0xB0F00000。

    原因是  tiboot3.bin 随 2026年01月30日 Debian Trixie 映像一起提供的 ()7c03627e535450a1939b6a1750674f43与当前软件包9ad0f3ad58c1fa978756241129075f10() 不匹配、并且在 boardcfg 中似乎缺少 ICSSG。

    apt 不会自动更新引导分区、因此旧的二进制文件一直存在、直到手动更换。

    感谢您的帮助!

    Minjae Bae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minjae、

    感谢您跟进您的解决方案! 我以前从未见过这样的东西,所以我和你一起学习。 您最终是需要修改任何文件、还是像在 SDK 文档中讨论的那样重建 U-boot 文件一样简单?

    如果在该 DDR 区域上有防火墙、那么我会预计 PRU 的 DDR 访问会失败。 但是、如果没有配置防火墙、我仍然 不清楚阻止从 PRU 写入 DDR 的确切机制。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    只是为了澄清 U-Boot 的方方面面: 我运行的是由 BeagleBoard.org 维护的基于主线的 U-Boot 树、而不是 TI SDK fork (ti-u-boot)。 具体的工作引导加载程序版本字符串为:U-Boot SPL 2026.01-gef03e3548837(2026 年 2 月 10 日)。 我认为问题归结为一个事实、即 1 月初 eMMC 映像上提供的快照尚未为 ICSSG 子系统启用必要的防火墙配置/节点。

    更新为 2 月份封装构建、以正确的电路板配置拉取、从而为 PRU 打开 CBASS 互连路径。 我这边不需要修改源代码; 我认为、这完全归功于上游主线配置、能够赶上 TI 内部分支中的防火墙设置!

    谢谢您、

    Minjae Bae