This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:是否建议将 XDS560v2 用于 TDA4x 开发(相对于现有 XDS200)?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1652088/tmdsemu560v2stm-u-is-xds560v2-recommended-for-tda4x-development-over-existing-xds200

器件型号: TMDSEMU560V2STM-U

我们将开始使用 TDA4x 处理器进行开发、并尝试决定是否需要购买更高端的 XDS560v2 编程器/调试探针。 我们目前提供了之前一个项目的 XDS200。 XDS200 似乎可以用于 TDA4x 开发、但 XDS560v2 似乎具有一些可加快开发和调试的优势。

例如、XDS560v2 似乎很值得这一投资、因为它添加了 128MB 跟踪缓冲区和更快的带宽 (100MHz)、可实现更快的调试速度、更详细的跟踪信息以及更快的刷写速度。 XDS560v2 这样的产品可以显著加快刷写和调试速度、从而缩短开发时间。 因此、我强烈考虑使用 XDS560v2。

我认为 XDS560v2 Pro Trace 上增加的跟踪缓冲器存储器 (2GB) 不会让我们受益、因此我认为常规 XDS560v2 应该足够了。

问:如果您有针对 TDA4 处理器(尤其是高端 TDA4AP、TDA4AH)进行开发的经验、是否建议我们购买 XDS560v2(常规版本)而不是使用现有的 XDS200?