This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】J784S4XEVM:如何通过以太网引导 Keywriter

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648648/faq-j784s4xevm-how-to-boot-keywriter-over-ethernet

器件型号: J784S4XEVM

提供通过以太网引导 Keywriter 的参考步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本指南介绍了如何使用 Ubuntu Desktop 在 J784S4 EVM 上通过以太网(RGMII 引导模式)引导 Keywriter。

    ##硬件配置

    1. 将器件保持在 RGMI 引导模式
      按如下方式配置 J784S4 EVM 引导开关:
    • SW7:0001_0000
    • SW11:0000_0000

    ## 软件配置

    1. 根据本 文档中指定的配置设置 DHCP 服务器。
    2. 按照本 文档中所述配置 TFTP 服务器。
    3. 将 Keywriter 映像复制为 tftp 根目录中的 tiboot3.bin。

    ## 引导过程

    1. 在 EVM 和您的网络之间连接以太网电缆
    2. 开机和启动。
      评估板将:
      -通过 DHCP 请求 IP 地址
      -通过 TFTP 下载引导加载程序文件
      -启动 Keywriter

    给电路板上电。
    此致