This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:下时钟最小值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651662/am6411-down-clocking-min-value

器件型号: AM6411

如下面的数据表所示、仅给出了器件输入时钟的典型值。

器件可以计时的最小值是多少?

过去、一些 Sitara 和 DSP 器件可降至 0Hz。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    AM6411 的 MCU_OSC0 输入需要 25MHz 基准时钟。  该时钟是 必需的 、并且是器件支持的唯一晶体频率–没有较低的‑μ s 频率选项。 换句话说、最小(和典型)输入‑时钟频率为 25MHz。   

    此致、

    Borislav Lazarkov