This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:TI 是否停止生产 OMAP-L137 硬件?

Guru**** 2957550 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645114/omap-l137-is-ti-discontinuing-production-of-omap-137-hardware

部件号: OMAP-L137
主题中讨论的其他器件: OMAPL138

您好:

我们的团队一直在使用用于医疗器件的 OMAP-L137 硬件进行设计。 当我们联系 TI 寻求技术支持时、我们发现 TI 已淘汰了 TI 使用此硬件提供的主软件、而技术支持则是一大难题。 一名 TI 应用工程师似乎暗示该器件将很快在该论坛上亮相、这就是支持方面的挑战。  

这是因为 TI 计划尽快停止生产 OMAP-L137 硬件吗? 如果是、多久? 工程团队是否应该重新考虑在我们的设计中是否尝试运送此器件、并考虑使用具有更好支持的另一种 TI 解决方案? 如果是、TI 建议在医疗器件领域替代 OMAP-L137 是什么? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny  

    为了保证供应连续性查询、建议您查看  

    通用质量指南|德州仪器 TI.com

    https://www.ti.com/lit/ml/szzq076q/szzq076q.pdf

    23 产品退市/停产

    我们目前还没有计划停止 OMAPL137 的生产。  

    但是、如前几个线程所述、不再提供应用/软件支持、这是尽最大努力的基础。  

    如果您正在寻找新的器件建议、我们将需要有关您的处理、功耗、性能、CPU 要求的更多信息。 通常、您可以查看 AM62x 系列器件 (AM62I/AM62A/P/L)、看看这些器件是否满足您进行新开发的产品需求。 从 OMAPL1x 到 AM6x 没有明确的硬件/软件迁移路径、因此这是一种新的开发、但如果您愿意使用我们开发硬件/软件解决方案的生态系统合作伙伴、则硬件或软件的开发周期可能会更短。 例如、您可以查看我们 AM62x 产品页面上硬件开发选项卡下列出的合作伙伴/电路板  

    AM625 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Mukul。 在没有 TI-RTOS/BIOS 的情况下、是否可以在 OMAP-L137 上的 DSP 金属上运行 C 应用程序(因为 TI 不再支持它)、但您仍然支持实际的 OMAP-L137 硬件? 我们是否仍需要使用 xdctools 和 xDAIS 工具才能 在 OMAP-L137 上的金属上运行 C 应用程序?  可以在不使用 RTOS 的情况下使用 xdctools 和 xDAIS 工具、也可以是 DSP 工程所必需的工具? 您是否有  在 DSP 的金属(无 TIRTOS/BIOS)上运行的示例 CCS 工程?  再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunny  

    我不知道有任何专门针对 OMAPL137 系列的裸机代码存档。  

    我可以指向的唯一其他代码库是 OMAP L138 Starterware 包(从~ 13 年的旧版本开始)

    https://www.ti.com/tool/download/STARTERWARE-OMAPL138/01.10.04.01

    OMAPL138 在 CPU 内核和多个外设方面与 OMAPL137 有一些相似之处。 但是、我不知道在 C674x 与 ARM926 不同外设等的覆盖范围是多少  

    或者、您也可以查看以下网站  

    Spectrum Digital:OMAP-L137 EVM 入门套件 — element14 社区

    似乎已将以前与 EVM 捆绑的一些软件内容存档。  

    希望这对一些人有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul 谢谢你,这对我们很好。