This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821 (J7200):从 SoC 关闭模式唤醒 UART

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1645895/dra821u-dra821-j7200-uart-wakeup-from-soc-off-mode

器件型号: DRA821U
主题: DRA821 中讨论的其他器件

HII 团队、

如下面的低功耗模式(SoC 关闭)TI 手册中所述:

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j7200/11_02_00_04/exports/docs/linux/Foundational_Components lpm/pm_low_power_modes_socoff.html#lpm-entry-overview Power_Management

我已使用以下命令将电路板置于睡眠模式:

Echo mem >/sys/power/state

进入睡眠模式后、我想使用调试 UART(键盘输入)唤醒器件。 在我的定制 DRA821 板上、MAIN_uart0 连接到调试 UART。

以下是使用的 DTS 配置:

&MAIN_uart0{
    状态=“正常“;
    /*与此平台上的 ATF 共享*/
    电源域=<&K3_PDS 146 TI_SCI_PD_Shared>;
    pinctrl-names =“default“;
    pinctrl-0 =<&MAIN_uart0_pins_default>;
    唤醒源;
    全部引导;
};

&main_pmx0{
   MAIN_uart0_pins_default:main-uart0-default-pins{
        pinctrl-single、pins =<
            J721E_IOPAD (0xb0、PIN_INPUT、0)/*(T16) UART0_RXD */
            J721E_IOPAD (0xb4、PIN_OUTPUT、0)/*(T17) UART0_TXD */
        >;
        全部引导;
    };
};

我已将 UART 配置为唤醒源、但电路板仍然没有从睡眠模式唤醒。

您能否建议在 LPM(SoC 关闭)模式下将 UART 用作唤醒源需要执行的任何其他步骤或配置?

此致  

A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwini、

    整个 SOC 在挂起模式下关闭。 如果您正在尝试使用 EVM、则建议首先确保 PMIC 能够唤醒系统。

    基于 SW12 的唤醒。 请让我知道它是否适用于您的 11.2 SDK。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Keerthy、

    感谢您的答复。

    由于我们没有用于验证的 EVM 板、能否请确认我们是否可以将调试 UART 用作唤醒源?

    此致、

    A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwini、

    在低功耗模式下、调试 UART 也不会关闭且不能用作唤醒源。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    感谢您的确认。

    在 DRA821U2 电路板上是否可以将任何其他接口配置为唤醒源?

    此致、
    A·阿什维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini,

    SW12 是 DRA821 板上的按钮、可用于从 SOC 关闭中唤醒。

    如果您尝试的是 IO_ONLY_PLUS_DDR 模式、则为 SW1。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    您能否提供 DRA821/J7200 平台支持的可能唤醒源列表?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashwini、

    从 S2R 的角度来看、这些选项仅限于通过 PMIC 进行外部唤醒、例如 SW12。 因为整个 soc 处于关闭状态。

    对于 IO 保留、soc 内部的唤醒域可以有更多选项。

    此致、

    Keerthy