This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62P Android 16 (AOSP16):OTA 通过 update_engine 失败、并显示"cannot launch snapuserd;execv faile"在 VABC Full OTA Apply 之后

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648180/sk-am62p-lp-am62p-android-16-aosp16-ota-via-update_engine-fails-with-cannot-launch-snapuserd-execv-failed-after-vabc-full-ota-apply

器件型号: SK-AM62P-LP
主题: AM62P 中讨论的其他器件、

尊敬的 TI 团队:

我们正在为运行 Android 16 (AOSP16) 的 AM62P 开发 OTA(无线)更新、并且在通过 update_engine 应用完整的 OTA 包后遇到引导故障。  

环境:

  • 板:SK-AM62P-LP
  • 适用于 AM62Px 的 Processor SDK Android:11_00_01
  • 安卓版: 16
  • OTA 类型:non_streaming full OTA 通过 update_engine

问题:

通过 update_engine 应用完整的 OTA 软件包并重新引导到新插槽(插槽 B)后、器件无法通过以下方式引导:

  init: Cannot launch snapuserd; execv failed: No such file or directory
  init: Timed out connecting to snapuserd socket: snapuserd
  init: Could not connect to first-stage snapuserd
  init: InitFatalReboot: signal 6
  reboot: Restarting system with command 'bootloader'

器件循环重新引导回引导加载程序。

参考资料:

TI OTA 文档: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62PX/11_00_01/docs/android/Foundational_Components_OTA.html