This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:安全启动

Guru**** 2966220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1651060/am6442-secure-boot

器件型号: AM6442

我的理解是、安全启动需要将公钥哈希编程到器件电子保险丝中。 我想阐明电子保险丝编程过程和所需的硬件接口。

具体而言、我想知道:

1.对于 eFuse 编程和安全启动密钥配置、UART 终端连接是否是必需的?
2.电子保险丝编程是否可以在没有 UART 接口的情况下执行?
3.我当前的设置是运行 RT Linux 并从 SD 卡和 OSPI 闪存启动。 是否有任何推荐的方法或工具来在此配置中配置电子保险丝?
4. FS 从 SD 卡或 OSPI 引导时、在 AM6442 HS-OSPI 器件上执行电子保险丝编程时、是否存在任何先决条件或限制?

请提供任何指导或相关文件。

感谢您的支持。

此致、

Ganesh D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 AM64x 安全资源下载门户、其中包含安全配套资料、工具等。 托管的。 用户需要通过链接发送访问门户的请求
    https://www.ti.com/drr/opn/AM64X-HS-RESTRICTED-SW

    访问门户后、可在此处下载最新的 AM64x OTP Keywriter 软件包 11.2.9、并参阅有关如何对客户密钥进行编程的 AM64x OTP Keywriter 用户指南。
    https://dr-download.ti.com/authenticated/secure/software-development/application-software-framework/MD-eXxuDVGAHl/11.02.00/otp_keywriter_am64x_11_02_09-linux-installer.run?executeSecureDownload=true

    OTP Keywriter 二进制文件适用于 AM64x SoC ROM 支持的所有引导模式、即 SD、UART...

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的快速响应。

    您建议将 SDK 11 用于 OTP Keywriter。 但是、我们当前的开发基于 SDK 9。

    您能否确认 安全启动功能(特别是 OTP Keywriter 方法)在 SDK 9 中是否受支持或适应性?

    如果没有、是否有任何建议的方法来在不完全迁移到 SDK 11 的情况下启用此功能?

    谢谢、

    Gnaesh D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTP 密钥编程二进制文件是一个独立的工具、需要进行构建
    1/。 AM64x OTP 密钥编程附加组件包(可从 AM64x 安全资源门户下载)
    2/。 AM64x MCU+SDK 软件包

    我建议访问 AM64x 安全资源门户、并查看有关详细信息的 AM64x OTP 用户指南、以构建和使用 OTP 密钥编程二进制文件。

    此致、
    - Hong