This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:OpenGL ES 和 Vulkan 一致性测试 (CTS)?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1640625/tda4vh-q1-opengl-es-and-vulkan-conformance-tests-cts

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

团队、
我们确实在 Linux SDK 中为 GPU 制作了 Vulkan 和 OpenGL ES 库。
以下是 SDK 11.02 中的示例:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/11_02_00_04/exports//docs/linux/Foundational_Components graphics/Common/OpenGL_ES.html
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/11_00_00_08/exports/docs/linux/Foundational_Components

-我们是否在 SDK 验证中运行一致性测试?
  https://github.com/khronosgroup/vk-gl-cts
-我们是否知道基于 SDK 11.02 运行的 TDA4VH 应用是否按“原样“通过这些 CTS?

提前感谢、

Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:  

    是的、这些 CT 将通过。 我将在内部查看通过百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    只是在这里跟进。 通过百分比不可能获得、但如果您想知道任何特定测试、请告诉我、我可以进行检查。 支持 Vulkan 并对照该 DDK 版本的最新 CTS 版本进行检查。

    此致、
    Sarabesh S.