This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:这支持 16/24 位 RGB 图形 LCD

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A, SK-AM62-SIP, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650284/sk-am62-sip-is-this-supports-16-24-bit-rgb-graphical-lcd

器件型号: SK-AM62-SIP
主题中讨论的其他器件: TFP403 、TFP401、TFP401A

这是否支持 16/24 位 RGB 图形 LCD?、如果有任何器件建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MNJ:

    感谢您联系我们的 Sitara MPU 硬件应用支持团队。

    SK-AM62x-SIP 处理器支持 24 位并行 RGB 输出 (DPI)、但 EVM 上连接了一个 HDMI 发送器以实现 HDMI 输出。 无法绕过此发送器、因此、在任何其他连接器上都无法直接访问 24 位 DPI 信号。 如需更多信息、请参阅    SK-AM62-SIP 用户指南的“HDMI 显示接口“一节

    但是、AM62xSIP 处理器显示子系统接口 — 双通道 8 位 OLDI0 (LVDS) 可通过连接器 J21、40 引脚 FPC 访问、 该连接器可用于连接与 LVDS 兼容的 LCD 显示屏。   此连接器上的 LCD 显示屏可使用 1×8 通道(双链路)连接。

    这是你的选择吗?  

    谢谢!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    AM 计划使用 TT-TT43WQ-NW AVD 显示屏。  

    谢谢、

    MNJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 MNJ、

    这不是兼容 oLDI LVDS 的 LCD 显示屏。 至少我可以通过谷歌搜索看到它确实只有 24 位 RGB 接口。

    我对 TI 资源的研究表明、TI 没有采用此型号 TFT 显示屏的经过测试的解决方案。 您是否可以 根据私人 AVD 聊天提供 E2E -TT43WQ-NW 的数据表? 

    我可以查看可用的 TI HDMI 与 RGB 适配器板/转换器。

    我希望我能在下周初回复您。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MNJ:

    我忘了问您一个基本问题、您是将 SK-AM62-SIP 用于您的目的、还是计划开发定制电路板?

    (可使用定制板访问 24 位 MIPI-DPI 端口)

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    数据表可以在此处找到

    OEM 触摸屏显示器供应商| AVD TT43WQ-NW-003-S

    AM 处于开发的初始阶段、因此目前使用的 是 SK-AM62P-SIP。

    未来将开发定制电路板。

    谢谢、

    MNJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MNJ:

    已注意。

    谢谢!

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MNJ:

    同样、 无法绕过 HDMI 发送器、使 AM62xSIP 处理器 24 位 DPI 并行端口可用于原始 EVM 上的 AVD TFT 显示屏。 任何 EVM 可访问连接器上都不提供 DPI 并行端口信号。

    您有多个选项可以调整所选显示屏 AVD TT43WQ-NW-003-S:

    方案 1:您已准备好(有一定的风险会损坏 PCB 布线/元件)、牺牲 HDMI 端口并返修 EVM、从而尽可能切断和缩短 HDMI 发送器与 AM62xSIP 处理器之间信号路径上的所有 PCB 布线。

    但 我个人不建议进行此类返工、因为可能会出现信号完整性问题、甚至是 PCB 数据和时钟布线长度出现细微的错位。  

    选项 2:您是否愿意测试某个 TI HDMI 与 RGB 转换器解决方案、该解决方案应该会轻松适应所需的 HDMI-T43WQ-NW-003-S AVD 我目前正在考虑这样的变体。

    选项 3:oLDI 转 RGB 转换器解决方案 — 假设另一侧存在连接到 SK-AM62-SIP 的 oLDI 端口的 TI EVM。 另一侧连接到 TFT-TT43WQ-NW-003-S AVD 控制器。

    选项 4:我可以查询 TI 是否提供一些服务来订购返工的 SK-AM62SIP EVM PCB 解决方案、该解决方案具有可在某些连接器上访问的 DPI 端口 24 位视频数据和控制信号。

    感谢您让我们知道您的想法。

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MNJ:

    使用 SK-AM62-SIP 讨论选项 2:

    一种可能的解决方案可能是 TI 使用 DVI/HDMI 到 24 位 RGB 转换器(网桥)芯片 TFP403 的以下参考设计:

    TI TFP403 数据表

    TI TFP403 参考设计

    或 TFP401x 转换器芯片 — TFP401、TFP401A:

    TI TFP401x 数据表

    TFP401x 设计说明

    为实现 HDMI-TT43WQ-NW-003-S TFT 从 HDMI 到 RGB 的完美转换、需要对 SK-AM62-SIP 板载 Sil9022ACNU AVD 发送器进行配置 、以禁用通过 HDMI 端口进行的音频和 HDCP 数据传输(因为 TFP403 和 TFP401x 并非旨在处理它们)。  

    以下是有关上述桥接芯片应用的常见问题解答、您可能会对该应用很有用:

    常见问题:TFPxxx 的应用

    目前、我还没有找到 TI 提供的包含上述 TFP40x 芯片的现成 EVM PCB。 如果您对此选项感兴趣、我将进行内部查询和跟进。

    切换到选项 3 — 将 AM62xSIP 处理器的 oLDI LVDS 输出转换为必要的并行 RGB 输出至 TTT-TT43WQ-NW-003-S AVD 您可能会发现以下主题有用:

    AM625:将 oLDI 输出转换为 RGB 

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov