This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:咨询:DCCSetup_2023_10_10.exe 是否支持在 TDA4VM 上对 AE 模块进行在线调试?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1635137/tda4vm-q1-inquiry-can-dccsetup_2023_10_10-exe-support-online-debugging-of-ae-module-on-tda4vm

器件型号: TDA54-vdk
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在 使用 Processor SDK (PSDK) 针对 TDA4VM 平台进行 ISP 调优[请指定您的版本(如果已知)、例如 8.6 或 9.0]、我会尝试 通过 DCC 配置对自动曝光 (AE) 模块执行在线调试。

我正在使用工具 DCCSetup_2023_10_10.exe 生成和更新 DCC 文件。 但是、尽管修改了 AE 相关参数(例如曝光时间,模拟增益,目标亮度等)并在运行时重新加载 DCC 配置、 我仍然没有观察到图像输出中的任何实时变化、AE 行为保持不变。

我的问题是:

  1. DCC 是否支持对 TDA4VM 上的 AE 模块进行在线(运行时)调优?
  2. 如果是、是否需要特定条件或设置(例如,禁用默认的 2A/3A 控制环路、使用自定义调优应用或在 ISP 流水线中启用某些标志)?
  3.  DCCSetup_2023_10_10.exe 是否 与动态 AE 参数更新兼容、或者我是否应该使用其他方法(例如 TI Image Tuning Tool + ti_tuning_app)?

我们非常希望提供任何指导、文档参考或示例工作流程。

非常感谢您的时间和支持!

此致、