请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: J784S4XEVM
您好:
我希望为勘误表 i2378 实现权变措施、但我无法写入 RT_WAY_SELECT 和 NRT_WAY_SELECT 寄存器是因为它们位于防火墙 5140 的区域 22 、该区域是只读的、由 TIFS 拥有。
是否有应用此勘误表的 TIFS 版本?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: J784S4XEVM
您好:
我希望为勘误表 i2378 实现权变措施、但我无法写入 RT_WAY_SELECT 和 NRT_WAY_SELECT 寄存器是因为它们位于防火墙 5140 的区域 22 、该区域是只读的、由 TIFS 拥有。
是否有应用此勘误表的 TIFS 版本?
谢谢。
您好、Maxime:
]我当时正在为勘误表 i2378 实施权变措施、但我无法写入 RT_WAY_SELECT 和 NRT_WAY_SELECT 寄存器 、因为它们位于防火墙 5140 的区域 22 、该区域是只读的、由 TIFS 拥有。
正确、此勘误表需要在 TI 拥有的 TIFS 固件内实施。
您当前使用的是哪个 SDK 版本?
是否有 TIFS 版本应用了此勘误表?
这个问题将在本月晚些时候即将发布的 11.02.01 SDK LTS 维护版本中得到修复。
此致
Suman