器件型号: TDA4VEN-Q1
尊敬的 TI 团队:
我们将 AM6xA 与 OX03C10 传感器配合使用。
Edgeai SDK 版本:11.00
分辨率:1920x1080
格式:RAW12
我们目前正在调整 TDA4 上的 WDR、希望了解官方支持哪些参数来进行 WDR 调整。
启用 WDR 后、整体图像看起来相对较暗。 目前、我们只能通过调整伽马和增加 AE 目标亮度值来提高亮度。 但是、在这种情况下、传感器的原始数据已经非常明亮、因此这似乎并不是最合理的调优方法。
目前、我们使用传感器供应商提供的 WDR 解析拐点:
#WDR_KNEE_X
512,767,10231279153516631791,19,2047217523032431255926872815294330713135319932633327339134553519358336473711377538393903396740314095
#WDR_KNEE_Y
511,102320477307140956143819112287,16383,24575,32767,32767,13107,32711960726214,3932524、287786431,1048,575,13107,1572863
在查看 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm 代码时、我们发现该 Rfe_WdrConfig 结构包含与长曝光/短曝光合并相关的参数、例如 wdrThr (WDR 阈值)。 但是、这些参数似乎不会在 DCC 调优中公开。
我们想问:
- 对于 WDR 模式下图像过暗的问题、建议的调优策略是什么?
-
wdrThr中的参数是否Rfe_WdrConfig可由用户调整? 如果是、应该在哪里对其进行配置或调优?
我们期待您的答复。