This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:eth 出现问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1648149/am62p-issue-with-eth

部件号: AM62P

尊敬的 TI:

我目前在使用以太网时遇到问题。 R 内核 MCU 和 A 内核同时使用 Eth1。 当 A 内核触发内核错误或 oops 错误时、A 内核是否会关闭以太网接口、从而导致 MCU 内核也无法使用 eth1? 如何避免此问题以确保即使在 A 内核发生错误后 MCU 内核仍可以正常使用以太网?  

BR、

Dongcan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongcan、

    对延迟响应表示歉意。

    我先回答几个问题

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?

    2.您提到 R 型磁芯和一个磁芯同时使用 eth1。 如何设置此配置? 您是否使用了 TI 示例设置?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    感谢您的答复。此问题已解决。

    BR、

    Dongcan