This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:WKUP_UART0 可供用户使用

Guru**** 2955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1650726/dra821u-q1-wkup_uart0-available-for-user

器件型号: DRA821U-Q1
主题: DRA821 中讨论的其他器件

 

我们想知道 WKUP_UART0 是否重新配置为供用户使用、因为它声称为“由系统 frimware 使用“

用户是否可以使用 WKUP_UART0?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您使用的是哪个 SDK 及其版本?

    您能详细说明您的任务吗?

    此致、

    Vinit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinit:

    我们使用 Linux-J7200—适用于 JacintoTm 处理器的 PROCESSOR-SDK-LINUX SDK

    版本:10.01

    系统固件似乎使用 WKUP_UART0、它是一直使用还是在系统引导后释放它?  我们可以在 Linux 用户应用中使用 WKUP_UART0 吗?  

    谢谢、Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、max、

    因此、您知道此 UART 实例用于系统固件日志、如果您也将其用于您的应用、您可能会看到混合日志。

    因此、最好使用任何其他可用的 UART 实例。

    此致、

    Vinit