This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:AM263Px controlCard TMDSCNCD263P - CCS 无法通过 XDS110/ Error-1170 连接

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1649736/ccstudio-am263px-controlcard-tmdscncd263p---ccs-unable-to-connect-via-xds110-error--1170

部件号: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

TI 团队大家好、

我们的团队正在使用 AM263Px controlCard(器件型号 TMDSCNCD263P)。 我们正在尝试使用板载 XDS110 调试器构建和调试 MCU+ SDK 示例代码。

当前设置:
-电路板:AM263Px controlCARD/TMDSCNCD263P
操作系统: Windows
- CCS 版本当前安装在 C:\ti\ccs1220 处:CCS 12.2.0
- sdk:mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06
—在 CCS 中检测到编译器:TI Clang v4.0.4.LTS
-错误中显示的仿真包: 9.10.0.00080
-调试探针:板载 XDS110
-设备管理器:与 XDS110 相关的端口/设备可见,没有明显的驱动程序问题

问题:
当我们尝试从 CCS 进行调试时、收到以下错误消息:

Cortex-M4:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 9.10.0.00080)

观察结果:
-设备管理器显示与 XDS110 相关的端口、因此 Windows 显示为检测调试器。
- CCS 正在尝试连接到 Cortex_M4_0、但我的 AM263Px SDK 示例适用于 r5fss0-0/Cortex_R5。
-我可以成功地建立这个例子。
-我还看到引导加载程序输出显示已加载 HSM 运行时固件、R5F CPU 已初始化、GPIO LED 闪烁测试通过、因此电路板似乎已启动并运行代码。

问题:
MCU+ SDK AM263Px 26.00.00.06 是否支持 CCS 12.2、或者是否应该安装 CCS 20.5.0?
AM263Px controlCard 需要哪个 CCS 组件/器件支持包? 是“基于 AM2x Arm 的高性能微控制器“还是“ Sitara AM2x MCU“?
3.您能否使用板载 XDS110 确认 AM263Px controlCard 的正确.ccxml 设置?
  -连接: XDS110 USB 调试探针
  -设备: AM263Px
  -内核:Cortex_R5_0/r5fss0-0
  - JTAG TCLK:1MHz
4.对于 CCS 调试、是否应将 SW6 设置为 DEVBOOT 模式 BOOTMODE[1:4]= 1101?
Cortex_M4_0 错误是否指示 CCS 使用的目标配置错误?
6.是否应更新 XDS110 固件、如果是、应将哪个固件版本与该板和 CCS 版本配合使用?

您能否提供已知良好的 CCS 版本、SDK 版本、目标配置、引导模式设置和 XDS110 设置过程来调试此电路板?

 

谢谢。此致、
Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这就是我们所使用的硬件、如果我提到的器件型号不正确、很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zackary、

    感谢您的答复。 我现在能够成功刷写电路板。

    你建议的一切都很完美。

    再次感谢您的指导和支持。

    此致、
    Abhishek