This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:DeepLab ONNX 模型编译问题

Guru**** 2954540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1647652/tda4aen-q1-deeplab-onnx-model-compilation-issue

器件型号: TDA4AEN-Q1

我在 DeepLab ONNX 模型的编译过程中遇到了量化失败的问题。 当过程达到量化阶段时、日志指示编译已成功完成、但我无法在相应的文件夹中找到输出文件。

 我采用 OSRT 进行编译、相应的配置参数如下所示。

"deeplabv3plus_mobilenetv2_tv_edgeailite_onnxrt_AM67A": create_model_config(
        task_type="segmentation",
        source=dict(),
        preprocess=dict(
            resize=512,
            crop=512,
            data_layout="NCHW",
            pad_color=0,
            resize_with_pad=False,
            reverse_channels=False,
        ),
        session=dict(
            session_name="onnxrt",
            model_path=os.path.join(
                models_base_path,
                "deeplab.onnx",
            ),
            meta_arch_type=3,
            input_mean=[123.675, 116.28, 103.53],
            input_scale=[0.017125, 0.017507, 0.017429],
            input_optimization=True,
        ),
        postprocess=dict(with_argmax=True),
        extra_info=dict(num_images=1, num_classes=2),
        runtime_options={ 
            'tensor_bits': 16,  
            'accuracy_level': 1,  
            'debug_level': 0,
            'advanced_options:calibration_frames': 2,  
            'advanced_options:calibration_iterations': 2,  
        }
    ),
    

image.png